This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
我利用以下程序,使用定时器A产生固定的38KHz波形,利用定时器B中断开关暂停定时器A,以实现断断续续的38KHz波形。 可结果一直持续输出38KHz的波形,为什么?
#include <msp430x14x.h>
#define T_CYC 104 //get 38kHz (timer 2MHz out_module7)
#define T_ON 35 //duty cycle (timer 2MHz out_module7)
void main(void)
{
WDTCTL = WDTPW + WDTHOLD; // Stop WDT
volatile unsigned int i;
BCSCTL1 &= ~XT2OFF; // XT2= HF XTAL
do
{
IFG1 &= ~OFIFG; // Clear OSCFault flag
for (i = 0xFF; i > 0; i--); // Time for flag to set
}
while ((IFG1 & OFIFG)); // OSCFault flag still set?
BCSCTL2 = SELM_2 + SELS + DIVS_1; // MCLK= XT2 SMCLK= XT2/2 (safe)
P1DIR = 0;
P1DIR |= BIT6;
P1SEL = 0;
P1SEL |= BIT6; //SET P1.6 TA1 OUT module
CCTL1 = 0;
CCTL1 |= OUTMOD_7;
CCR0 = T_CYC;
CCR1 = T_ON;
TACTL = 0;
TACTL = TASSEL_2 + TAIE; // SMCLK, contmode
P2DIR = BIT0;
TBCCR0 = 32333;
TBCCTL0 = 0;
TBCCTL0 |= CCIE;
TBCTL = 0;
TBCTL = CNTL_0 + TBSSEL_1 + MC_1 + TBIE; //定时器B时钟信号选择ACLK,同时设置定时器B计数模式为连续增计模式,TBR(MAX) = 0xFFFFh
TACTL |= MC_1;
_EINT(); //中断允许
for(;;)
_BIS_SR(LPM0_bits + GIE); // Enter LPM0
}
#pragma vector=TIMERB0_VECTOR //定时器B TACCR0中断处理
__interrupt void timer_b0(void)
{
_BIC_SR_IRQ(LPM0_bits); // Clear LPM0 bits from 0(SR)
TACTL ^= MC_1;
P2OUT ^= BIT0;
}
中断可以进的,p2.0接的是led指示灯,是在闪烁的,但是观察p1.1波形是连续的, 并没有停止的状态。
>>我这边用另外一个片子试过两个Timer_A没问题。
两个timerA是什么意思?你直接把我的程序编译一下看看,谢谢!
149的程序没问题了,你试一下:(你用的是8MHz 和 32768的晶振么?)
#include <msp430x14x.h> #define T_CYC 104 //get 38kHz (timer 2MHz out_module7) #define T_ON 35 //duty cycle (timer 2MHz out_module7) void main(void) { WDTCTL = WDTPW + WDTHOLD; // Stop WDT volatile unsigned int i; BCSCTL1 &= ~XT2OFF; // XT2= HF XTAL do { IFG1 &= ~OFIFG; // Clear OSCFault flag for (i = 0xFF; i > 0; i--); // Time for flag to set } while ((IFG1 & OFIFG)); // OSCFault flag still set? BCSCTL2 = SELM_2 + SELS + DIVS_1; // MCLK= XT2 SMCLK= XT2/2 (safe) P1DIR = 0; P1DIR |= BIT6; P1SEL = 0; P1SEL |= BIT6; //SET P1.6 TA1 OUT module CCTL1 = 0; CCTL1 |= OUTMOD_7; CCR0 = T_CYC; CCR1 = T_ON; TACTL = 0; TACTL = TASSEL_2;// + TAIE; // SMCLK, contmode P2DIR = BIT0; TBCCR0 = 32333; TBCCTL0 = 0; TBCCTL0 |= CCIE; TBCTL = 0; TBCTL = CNTL_0 + TBSSEL_1 + MC_1;// + TBIE; //定时器B时钟信号选择ACLK,同时设置定时器B计数模式为连续增计模式,TBR(MAX) = 0xFFFFh TACTL |= MC_1; __bis_SR_register(LPM0_bits + GIE); // Enter LPM0 w/ interrupt while(1) { __no_operation(); } } #pragma vector=TIMERB0_VECTOR //定时器B TACCR0中断处理 __interrupt void timer_b0(void) { TACTL ^= MC_1; P2OUT ^= BIT0; }
LI CHUNLEI Panasonic Corporation of China 说:中断可以进的,p2.0接的是led指示灯,�在闪烁的,但是观察p1.1波形是连续的, 并没有停止的状态。
>>我这边用另外一个片子试过两个Timer_A没问题。
两个timerA是什么意思?你直接把我的程序编译一下看看,谢谢!
P1.1? 程序里是P1.6输出啊
你好!非常感谢!
你的这个程序是可以的,我也发现问题所在了,问题在于我打不打开 TBIE 中断,如果打开则一直连续输出38K。
但是我不能理解啊~ TBIE 打开不是只有在定时器发生溢出时才响应的中断吗?我的TBCCR0固定32333啊~每次进中断后寄存器TAR不就又清空了吗?不会发生溢出啊~ 怎么会跟开不开 TBIE 中断有关呢?谢谢!
另外,程序执行到
__bis_SR_register(LPM0_bits + GIE); // Enter LPM0 w/ interrupt
就进入休眠模式了,
在中断服务函数里边并没有把休眠关闭,cpu还是被禁用的,那么中断里边的两条代码由什么时钟来驱动执行?由谁来执行?
以上~ 谢谢!期待您的回复。
LI CHUNLEI Panasonic Corporation of China 说:你好!非常感谢!
你的这个程序��可以的,我也发现问题所在了,问题在于我打不打开 TBIE 中断,如果打开则一直连续输出38K。
但是我不能理解啊~ TBIE 打开不是只有在定时器发生溢出时才响应的中断吗?我的TBCCR0固定32333啊~每次进中断后寄存器TAR不就又清空了吗?不会发生溢出啊~ 怎么会跟开不开 TBIE 中断有关呢?谢谢!
另外,程序执行到
__bis_SR_register(LPM0_bits + GIE); // Enter LPM0 w/ interrupt就进入休眠模式了,在中断服务函数里边并没有把休眠关闭,cpu还是被禁用的,那么中断里边的两条代码由什么时钟来驱动执行?由谁来执行?以上~ 谢谢!期待您的回复。
1. TBIE 打开不是只有在定时器发生溢出时才响应的中断吗?不是,
如果开了某一个中断使能,而没有写对应的中断服务程序,那么代码可能就会跳转到一个默认的中断服务程序里。
2. 430进入中断服务程序的时候,自动切换到 active 模式,执行完推出中断之前,再次自动进入低功耗模式。
__interrupt
void
timer_b0(
void
)
{
TACTL ^= MC_1;
P2OUT ^= BIT0;
LI CHUNLEI Panasonic Corporation of China 说:你好,还有一个问题,当在timerB中暂停timerA时,p1.6口的电平不定,我想把它设定为当timerA暂停时,p1.6口确定输出低电平,为此我将中断服务函数做了如下改造,可结果p1.6口电平还是不定,请问应该怎么办?__interrupt
void
timer_b0(
void
)
{
TACTL ^= MC_1;
if(!(TACTL & MC_1)){P1SEL &= ~BIT6;P1OUT &= ~BIT6;P1SEL |= BIT6;}
P2OUT ^= BIT0;
}
#pragma vector=TIMERB0_VECTOR //定时器B TACCR0中断处理 __interrupt void timer_b0(void) { TACTL ^= MC_1; if(!(TACTL & MC_1)) { P1SEL &= ~BIT6; P1OUT &= ~BIT6; } else P1SEL |= BIT6; P2OUT ^= BIT0; }