This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

很奇怪的问题,求助一个利用TA中断采集电压信号的问题

思路是利用TA CCR0和CCR2中断,转变flag,然后在主程序里赋值,结果是第一次采样得到的值是270,后来每次采样都是800多,实际电压值换算过来是270,也就是说只有第一次采样正确。。。不知道为什么。。。。。。后来还要实现很多功能,这个结构写的比较乱,但是基本采样可以实现,只是采到的数据只有第一次正确,想了很久了,不知道原因,求助各位大大!!!

后来发现改ADC12SHT0_2为ADC12SHT0_15,第一次采样仍为270左右,后来每次采样都是1400多,之后也一直保持1400多;当ADC12SHT0_2改为ADC12SHT0_0,第一次采样仍为270左右,后来每次采样都是500多,之后也一直保持500多,我这个是单通道单词转换啊,难道MEM0溢出了?


#include "io430x54x.h"
#include "adc12.h"
#include "in430.h"
/*初始化电源*/
void Init_Power()
{
  P10DIR |= BIT0;
  P10OUT |= BIT0;
  P10DIR |= BIT2;
  P10OUT |= BIT2;
}
//这个函数用来产生5MHz的时钟信号
void InitClock()
{
P1DIR |= BIT0;
P1SEL |= BIT0; //ACLK output,这时候可以使用示波器观察时钟信号
UCSCTL3 |= SELREF_2; // FLLref = REFO
UCSCTL4 = SELM__DCOCLKDIV + SELS__DCOCLKDIV + SELA__DCOCLKDIV;// 时钟来源:主系统时钟来源DCOCLKDIV;子系统时钟来源DCOCLKDIV;辅助系统时钟来源DCOCLKDIV
UCSCTL5 |= DIVM__1 + DIVS__4 + DIVA__1; // 分频:主系统时钟1分频;子系统时钟16分频;辅助系统时钟1分频
__bis_SR_register(SCG0); // Disable FLL
UCSCTL1 = DCORSEL_6; // 10.7MHz<Fdco<39MHz
UCSCTL2 |= FLLD__2 +151 ; // 约5MHz DCOCLKDIV Fdco/4
__bic_SR_register(SCG0); // Enable FLL
// 等待错误标志清除,振动器稳定
do
{
UCSCTL7 &= ~(XT2OFFG + XT1LFOFFG + XT1HFOFFG + DCOFFG); // Clear XT2,XT1,DCO fault flags
SFRIFG1 &= ~OFIFG; // Clear fault flags
}while (SFRIFG1&OFIFG); // Test oscillator fault flag
}
/*void Init_UART_3()
{
  P10SEL |= 0x30;         // P10_4和P10_5第二功能打开,设置方向
  P10DIR |= 0x10;
  UCA3CTL1 |= UCSWRST;  // 首先使RST位置位,只有这样后面的设置才有效
  UCA3CTL1 |= UCSSEL_2; // SMCLK,为系统时钟1048576Hz
  UCA3BR0 = 9;          // 1MHz 115200
  UCA3BR1 = 0;          // 1MHz 115200
  UCA3MCTL |= UCBRS_1 + UCBRF_0; // 设置调整参数UCBRSx=1, UCBRFx=0
  UCA3CTL1 &= ~UCSWRST; // RST复位
  //UCA3IE |= UCTXIE; // 使能发送中断允许
}*/

//初始化Timer_A1
void Init_Timer_A()
{
P7DIR |= 0x08; // P7.3 output
P7SEL |= 0x08; // P7.3 options select
P11DIR |= 0x01; // P11.0 output red_LED
P11OUT &= ~BIT0; //输出低电平 LED灯亮
TA1CCTL0 = CCIE; // CCR0 interrupt enabled
TA1CCR0 = 10000; //设置周期为40ms
TA1CCTL2 = OUTMOD_3+CCIE; // CCR2 set/reset
TA1CCR2 = 8000; // CCR2 original PWM duty cycle 1/5
TA1CTL = TASSEL_2 + MC_1 + TACLR; // SMCLK, upmode, clear TAR
}
volatile unsigned Point_1,Point_2;
double Point_now ;
double temperature_now;
double i;
int flag,flag2;
#pragma vector=TIMER1_A1_VECTOR
__interrupt void TIMER1_A1_ISR(void)
{
switch(__even_in_range(TA1IV,14))
{
case 0: break; // No interrupt
case 2: break; // CCR1 not used
case 4: flag2 = 1;
         flag = 0;
           break;
case 6: break; // reserved
case 8: break; // reserved
case 10: break; // reserved
case 12: break; // reserved
case 14: break; // overflow
default: break;
}

}
#pragma vector=TIMER1_A0_VECTOR
__interrupt void TIMER1_A0_ISR(void)
{
P11OUT ^= 0x01; // Toggle触发 P11.0
flag = 1;
flag2 = 0;
}

void main(void)
{
  WDTCTL = WDTPW + WDTHOLD;              // Stop WDT
  Init_Power();
  InitClock();                           //初始化时钟
  
  Init_Timer_A();                 //初始化定时器A1
   
  InitADC12();                           //初始化ADC12
  
  //Init_UART_3();                         //初始化UART
  
  _EINT();
  _NOP();
  while(1)
  {
   
   
    if(flag==1)
    {
       flag=0;
       Point_2=(int)read_avg();
        Point_now = 0.2 * i + 0.8 * Point_2;
        Point_2=0;
        
        //__bis_SR_register(LPM0_bits + GIE);
     }
     else if(flag2==1)
    {
       flag2=0;
      Point_1=(int)read_avg();
      i = Point_1;
        Point_1=0;
//Point_now = 0.2 * i + 0.8 * Point_2;
     }
   

  }                       
     

  
}



#include "msp430x54x.h"
void InitADC12()
{
  ADC12CTL0 &= ~ADC12ENC;
  P6SEL |= 0x10;                                                          // Enable P6.4 as A/D channel input
  ADC12CTL0 = ADC12ON + ADC12SHT0_2;                             // Turn on ADC12, set sampling time, 16ADC12CLK cycles
  ADC12CTL1 = ADC12SHP + ADC12CONSEQ_0 + ADC12SSEL_2;   // Use sampling timer, single time single channel,MCLK=4M
  ADC12MCTL0 = ADC12SREF_2 + ADC12INCH_4;                                 // ref+ = VeREF+, ref- = AVSS, channel = A4
  //ADC12IE = ADC12IE0;                                                         // Enable ADC12IFG.0
  //ADC12CTL0 |= ADC12ENC;                                                  // Enable conversions
}
unsigned int read_ad()                   //开启一次AD转换,并读值
{
  unsigned int ad_value;
  ADC12CTL0|=ADC12SC + ADC12ENC;                   //给转换开始脉冲        
  //ADC12CTL0&=~ADC12SC;

  while((ADC12CTL1&0X01)==1);           //ADC转换忙信号时等待
  ad_value=ADC12MEM0;                   //读取转换结果值
  ADC12CTL0 &= ~ADC12ENC;
  return ad_value;
}
long read_avg()                 //数字滤波
{
  long ad_avg=0;                //滤波次数,滤波累加变量
  unsigned int flt_t;
  for(flt_t=0;flt_t<500;flt_t++)   
  {
    ad_avg+=read_ad();
  }
  ad_avg/=500;
  return ad_avg;
}


//ADC12模块初始化及读值函数
#ifndef __ADC12_H
#define __ADC12_H
void InitADC12();                 //初始化ADC12
unsigned int read_ad();          //开启一次AD转换并读值
long read_avg();          //数字滤波
#endif

  • 分两步来查看你代码的功能。

    1)查看ADC软件触发转换代码是否正确

    参考如下历程:

    看每次AD转换的结果是否都一致。

    2)检查timer代码是否正确。

    可以参考我们例程或者在你自己的timer代码中输出信号到引脚来查看你的timer输出是不是真的如你所想的那样。

    最后再把这两部分代码合起来,把第一个AD代码的软件触发部分放到你的定时器触发中去做。

    友情建议:1) 以后提问第一要说清楚具体用的哪颗芯片 2)尽量避免贴你自己写的大段代码 3)在功能调试不如你所想的那样的情况下,尽量先参考相关例程再做改动。