我用的MCU是MSP430F5438A,现在想实现的功能是,程序运行期间使用串口将新的固件接收过来先放在一个spi的flash中,重启的时候讲spi程序搬运到rom里边。实现远程固件升级。做两个程序,一个是类似BootLoader的,上电后先运行这个,检查是否有新固件在flash中需要搬运的,如果有,搬运过来然后程序跳到用户地址开始执行。
这样的功能不知道TI有没有现成的例子?
如果没有应该怎么做,我要传输的固件文件是不是TXT格式的,用IAR编译出来的TXT格式。
如果是如何设置这个文件在rom的位置,还有BootLoader程序如何调整。