1、扫描周期是32ms ,唤醒状态下, 偶尔出现周期不一致(部分变窄),引起误动作,正常情况下是等宽的,端口上并了一个15p电容;(Q:触摸内部在什么情况下会出现这种情况?)
2、偶尔出现一个现象:当接近感应天线,长时间无电容改变量,按照应用程序,会进入休眠模式,进行单周期的扫描;偶尔出现无论过多长时间,也无法进入休眠模式,反而在产生电容量变化(手靠近)反而进入了休眠的单周期扫描模式;如果重启系统,一切可恢复正常。------>这个问题客户认为不能在送样的问题上出现,但目前没有比较好的解决方案;
3、BCI测试:目前1MHZ~4.5MHZ 145~400MHZ可以通过, 4.5~145MHZ不过。干扰电流是60mA ----- >根据客户情况看,干扰源很大可能是通过感应天线耦合过去的,客户的时钟为8M ,是在不通过的范围之内。我们讨论能否在感应天线端口增加带通滤波器,是否有接地电容较小的滤波器?同时,我司提供关于高频的布线要求给客户参考。