我也换了fr5739芯片 带中断的也可以升级 我不知道是不是因为5438a的flash大于64k的原因,导致带中断的程序升级失败????
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
我刚刚调通MSP430F5438A的在线升级,看了你的例子,问题主要出在xcl定义上,但是现在好累,不想打字了。
谢谢你的回复。请问是APP的XCL定义 还是BSL的XCL定义呢?
问题已经解决。写到这里,希望对别人有帮助。
首先,上面贴的BSL、APP的XCL文件的地址空间改的没有问题,
上面中断向量重映射的方法也没有问题。
我的问题表面是不能升级带中断的APP程序,慢慢单步跟踪,发现在APP程序打开全局中断后,再单步运行时,程序复位。
复位的原因是在BSL程序中打开了IO口中断使能,但是我的BSL程序里并没有对应的中断服务程序导致。
最后删除了IO口中断使能的代码,问题解决。