Other Parts Discussed in Thread: MSP430FG479
主要用到MSP430FG479的SD16、uart、TimerA、flash读写、IIC、DAC、SVS、看门狗、输出VREF、IO控制,3.3V供电,外接32768Hz晶振。实现的功能就是SD16测量得到数据;利用485通信上报测得的数据;有一些数值会存在flash中,上电会读取该参数,后期也可以写入;IO口和DAC控制电机转动。
使用一段时间后发现无法通信了,于是用FET读单片机的Flash Memory Data,读出的txt文件在附件中,记为“乱代码”。对比“原代码”,发现有的字节变了,导致程序不能正常运行,还有一次是一小段代码不见了。
可以肯定的是单片机的程序没有去重新下载过,就是有时候会上电一段时间后断电。
附件是单片机一些功能的配置情况,还有出现过3次代码乱了的Flash Memory Data,及其对应的原代码。
希望大神们能够帮我解决这个问题!