/***********************************************************************
* MSP430G2553 连接 SD30系列 C程序(供参考)
* DCO:1Mhz
* 占用2个IO: P1.4 P1.5
* 特别感谢Mr.Ray提供此程序
* 此程序在Mr.Ray提供的程序上修改
* 2014.07.01
***********************************************************************/
#include<msp430G2553.h>
#include "dco_1m_delay.h" //延时程序,可以自写
#include "uart.h" //串口调试,可以去掉
#define uchar unsigned char
#define uint unsigned int
/***********************************************************************
***函数定义
***********************************************************************/
uchar I2CStart(void);
uchar I2CWaitAck(void) ;
uchar I2CReceiveByte(void);
void I2CStop(void);
void I2CAck(void);
void I2CNoAck(void);
void I2CSendByte(uchar Byte);
void I2CReadDate(void);
void WriteTimeOn(void);
void WriteTimeOff(void);
void I2CWriteDate(void);
/***********************************************************************
***P1.5 SDA
***********************************************************************/
#define SDA_IN P1DIR &=~ BIT5 //输入
#define SDA_OUT P1DIR |= BIT5 //输出
#define SDA_H P1OUT |= BIT5 //SDA = 1;
#define SDA_L P1OUT &= ~BIT5 //SDA = 0;
#define SDA_Read (P1IN & BIT5) //数据读取
/***********************************************************************
***P1.4 SCL
***********************************************************************/
#define SCL_IN P1DIR&=~BIT4 //输入
#define SCL_OUT P1DIR|=BIT4 //输出
#define SCL_H P1OUT |= BIT4 //SCL = 1;
#define SCL_L P1OUT &= ~BIT4 //SCL = 0;
#define SCL_Read (P1IN & BIT4) //时钟读取
/**********************************************************************
*返回值定义
***********************************************************************/
#define true 1
#define false 0
/**********************************************************************
*初始化时间InitTime 依次为:年、月、日、星期、时、分、秒。
*默认:13年12月31日23时59分50秒
***********************************************************************/
uchar ReadTime[7]; //用于存放读取数值
uchar InitTime[7]={0x13,0x12,0x31,0x02,0x23,0x59,0x50};
uchar bat1,bat2;//电池电量
uint bat; //电池电量值
/**********************************************************************
*开启 SD30系列 的 I2C 总线
***********************************************************************/
uchar I2CStart(void)
{
SDA_OUT;SCL_OUT;
_NOP();
SDA_H;SCL_H;
_NOP();_NOP();
SDA_IN;
_NOP();_NOP();
if(!SDA_Read)return false; //总线忙-->>退出
SDA_OUT;
_NOP();
SDA_L;
_NOP();_NOP();
SDA_IN;
_NOP();_NOP();
while(SDA_Read)return false; //总线出错-->>退出
SCL_L;
_NOP();_NOP();
return true;
}
/**********************************************************************
*关闭 SD30系列 的 I2C 总线
***********************************************************************/
void I2CStop(void)
{
SCL_OUT;SDA_OUT;
_NOP();
SDA_L;
_NOP();
SCL_L;
_NOP();_NOP();
SCL_H;
_NOP();_NOP();
SDA_H;
}
/**********************************************************************
*发送 ACK
***********************************************************************/
void I2CAck(void)
{
SCL_OUT;SDA_OUT;
_NOP();_NOP();
SDA_L;
_NOP();_NOP();
SCL_L;
_NOP();_NOP();
SCL_H;
_NOP();_NOP();
SCL_L;
}
/**********************************************************************
*发送 NO ACK
***********************************************************************/
void I2CNoAck(void)
{
SCL_OUT;SDA_OUT;
_NOP();
SDA_H;
_NOP();
SCL_L;
_NOP();_NOP();
SCL_H;
_NOP();_NOP();
SCL_L;
}
/**********************************************************************
*读取ACK信号--------返回值: 1 --> 有ACK; 0 --> 无ACK
***********************************************************************/
uchar I2CWaitAck(void) //返回为:1=有ACK,0=无ACK
{
uchar Wait=255;
SCL_OUT;
SDA_IN;
_NOP();
SCL_L;
_NOP();_NOP();
SCL_H;
_NOP();
SDA_IN;
_NOP();
while(SDA_Read)
{
Wait--;
_NOP();
if(!Wait)
{_NOP();_NOP();
SCL_L;
return false;
}
}
SCL_L;
return true;
}
/**********************************************************************
*MCU 向 SD30系列 发送一个字节------数据从高位到低位
***********************************************************************/
void I2CSendByte(uchar Byte)
{
uchar bd=8;
SDA_OUT;
SCL_OUT;
while(bd--)
{
SCL_L;
_NOP();
if(Byte&0x80)
{SDA_H;}
else
{SDA_L;}
Byte<<=1;
_NOP();
SCL_H;
_NOP();
}
SCL_L;
}
/**********************************************************************
*MCU 从 SD30系列 读取一个字节------数据从高位到低位
***********************************************************************/
uchar I2CReceiveByte(void)
{
uchar i=8;
uchar Byte=0;
SCL_OUT;
_NOP();
_NOP();
SDA_IN; //c51中为SDA=1;端口切换为输入状态!!
_NOP();
while(i--)
{
Byte<<=1; //数据从高位开始读取
_NOP();
SCL_L;
_NOP();_NOP();
SCL_H;
_NOP();_NOP();
if(SDA_Read)
{
Byte|=0x01; //非零写1,否则移位,默认为0
}
}
SCL_L;
return Byte;
}
/**********************************************************************
*读 SD30系列 实时数据寄存器(就是读取时间)
***********************************************************************/
void I2CReadDate(void)
{
uchar n;
I2CStart();
I2CSendByte(0x65);
I2CWaitAck();
for(n=0;n<7;n++)
{
ReadTime[n]=I2CReceiveByte();
if (n!=6) //最后一个数据不应答
{
I2CAck();
}
}
I2CNoAck();
_NOP();
I2CStop();
}
/**********************************************************************
*允许写入SD30
***********************************************************************/
void WriteTimeOn(void)
{
I2CStart();
I2CSendByte(0x64);
I2CWaitAck();
I2CSendByte(0x10); //设置写地址10H
I2CWaitAck();
I2CSendByte(0x80); //置WRTC1=1
I2CWaitAck();
I2CStop();
I2CStart();
I2CSendByte(0x64);
I2CWaitAck();
I2CSendByte(0x0F); //设置写地址0FH
I2CWaitAck();
I2CSendByte(0xFF); //置WRTC2,WRTC3=1
I2CWaitAck();
I2CStop();
}
/**********************************************************************
*禁止写入SD30
***********************************************************************/
void WriteTimeOff(void)
{
I2CStart();
I2CSendByte(0x64);
I2CWaitAck();
I2CSendByte(0x0F); //设置写地址0FH
I2CWaitAck();
I2CSendByte(0x7B) ; //置WRTC2,WRTC3=0
I2CWaitAck();
I2CSendByte(0x0) ; //置WRTC1=0(10H地址)
I2CWaitAck();
I2CStop();
}
/**********************************************************************
*写SD30系列实时数据寄存器(初始化值以及修改可用)
***********************************************************************/
void I2CWriteDate(void)
{
WriteTimeOn(); //首先得允许写入
I2CStart();
I2CSendByte(0x64);
I2CWaitAck();
I2CSendByte(0x00); //设置写起始地址
I2CWaitAck();
I2CSendByte(InitTime[6]); //秒
I2CWaitAck();
I2CSendByte(InitTime[5]); //分
I2CWaitAck();
I2CSendByte(InitTime[4]|0x80); //时间(注意12/24进制关系,选择24小时制需要把最高位置1)
I2CWaitAck();
I2CSendByte(InitTime[3]); //周
I2CWaitAck();
I2CSendByte(InitTime[2]); //日
I2CWaitAck();
I2CSendByte(InitTime[1]); //月
I2CWaitAck();
I2CSendByte(InitTime[0]); //年
I2CWaitAck();
I2CStop();
WriteTimeOff(); //写完记得关闭写入
}
/******写SD30系列单字节程序******/
void WriteOneByte(uchar add, uchar date)
{
WriteTimeOn();
I2CStart();
I2CSendByte(0x64);
I2CWaitAck();
I2CSendByte(add); //设置写地址
I2CWaitAck();
I2CSendByte(date); //写数据
I2CWaitAck();
I2CStop();
WriteTimeOff();
}
/******读SD30系列单字节程序******/
uchar ReadOneByte(uchar add)
{
uchar buf;
I2CStart();
I2CSendByte(0x64);
I2CWaitAck();
I2CSendByte(add); //设置要读的地址
I2CWaitAck();
I2CStart();
I2CSendByte(0x65); //写数据
I2CWaitAck();
buf=I2CReceiveByte(); //读数据
I2CNoAck();
I2CStop();
return buf;
}
/******设置SD30系列报警中断演示程序******/
void WriteALARM(void) //设置报警时间:2012年2月14日 8:00
{
WriteOneByte(0x09,0x08); //8时
WriteOneByte(0x0b,0x14); //14日
WriteOneByte(0x0c,0x02); //02月
WriteOneByte(0x0d,0x12); //12年
WriteOneByte(0x0e,0x74); //设置报警允许(使能年、月、日、小时报警)
WriteOneByte(0x10,0x92); //设置INT中断选通(INTS1,INTS0),及报警中断总允许位(INTAE)
}
/******关闭SD30XX报警中断程序******/
void ClrALARM(void) //关闭报警中断
{
WriteOneByte(0x10,0x90);
}
/******设置SD30XX倒计时中断******/
void SetDjs(void) //设置倒计时中断
{
WriteOneByte(0x10,0x0f); //先清倒计时中断总允许位(INTDE)
WriteOneByte(0x10,0xf4); //设置周期性中断(IM=1)INT中断选通(INTS1,INTS0),配置倒计时中断总允许位(INTDE)
WriteOneByte(0x11,0x30); //选择定时器频率源(TDS1、TDS0)为1/60HZ
WriteOneByte(0x13,5); //倒计时初值寄存器,设置24位倒计时计数初值(5min)
WriteOneByte(0x14,0); //倒计时初值寄存器,设置24位倒计时计数初值(5min)
WriteOneByte(0x15,0); //倒计时初值寄存器,设置24位倒计时计数初值(5min)
}
/******关闭SD30XX倒计时中断程序******/
void ClrDjs(void)
{
WriteOneByte(0x10,0xf0);
}
/******设置SD30XX频率中断******/
void SetFrq(void)
{
WriteOneByte(0x10,0xa1); //选通频率中断(INTS1,INTS0),设置频率中断总允许位(INTFE)
WriteOneByte(0x11,0x09); //设置2Hz频率中断
}
/******关闭SD30XX频率中断******/
void ClrFrq(void)
{
WriteOneByte(0x10,0xa0);
}
/*********延时子程序*********/
void Delay(uint nn)
{
while(nn--);
}
/**********************************************************************
*主函数演示
***********************************************************************/
void main(void)
{
/**********************************************************************
*初始化MSP430G2553
***********************************************************************/
WDTCTL = WDTPW + WDTHOLD; // 关闭看门狗
BCSCTL2 = SELM_0 + DIVM_0 + DIVS_0;
if (CALBC1_1MHZ != 0xFF)
{
DCOCTL = 0x00;
BCSCTL1 = CALBC1_1MHZ;
DCOCTL = CALDCO_1MHZ;
}
BCSCTL1 |= XT2OFF + DIVA_0;
TACTL |= TASSEL_2;
UartInit(); //初始化串口,用于查看程序运行进度
I2CWriteDate(); //设置时间演示
// WriteALARM(); //设置报警中断时间演示
// SetDjs(); //设置倒计时中断演示
SetFrq(); //设置频率中断演示
bat1=ReadOneByte(0x1a);//读SD30系列的电池电量最高位演示
bat2=ReadOneByte(0x1b);//读SD30系列的电池电量低8位演示
bat=(bat1>>7)*255+bat2;//计算电池电量值演示
while(1)
{
I2CReadDate(); //读实时时钟
printf("%02x--",ReadTime[6]); //年
printf("%02x--",ReadTime[5]); //月
printf("%02x",ReadTime[4]); //日
printf(" %02x--",ReadTime[2]&0x7F); //时
printf("%02x--",ReadTime[1]); //分
printf("%02x",ReadTime[0]); //秒
printf(" Week:%02x",ReadTime[3]); //周
//需要十进制输出,自行转换即可,注意“时”的最高位
delay_1ms(500);delay_1ms(500);
printf("\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b");
}
}