This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

MSP430G2553 连接 SD30系列 C程序(供参考)



/***********************************************************************
*             MSP430G2553 连接 SD30系列 C程序(供参考)
*  DCO:1Mhz
*  占用2个IO: P1.4  P1.5
*  特别感谢Mr.Ray提供此程序
*  此程序在Mr.Ray提供的程序上修改
*  2014.07.01
***********************************************************************/
#include<msp430G2553.h> 
#include "dco_1m_delay.h"              //延时程序,可以自写
#include "uart.h"                      //串口调试,可以去掉


#define uchar unsigned char
#define uint  unsigned int
/***********************************************************************
***函数定义
***********************************************************************/
uchar I2CStart(void);
uchar I2CWaitAck(void) ;
uchar I2CReceiveByte(void);

void I2CStop(void);
void I2CAck(void);
void I2CNoAck(void);
void I2CSendByte(uchar Byte);
void I2CReadDate(void);
void WriteTimeOn(void);
void WriteTimeOff(void);
void I2CWriteDate(void);

/***********************************************************************
***P1.5 SDA
***********************************************************************/
#define SDA_IN	    P1DIR &=~ BIT5     //输入
#define SDA_OUT	    P1DIR |= BIT5      //输出
#define SDA_H       P1OUT |= BIT5      //SDA = 1;     
#define SDA_L       P1OUT &= ~BIT5     //SDA = 0;     
#define SDA_Read    (P1IN & BIT5)      //数据读取  




/***********************************************************************
***P1.4 SCL
***********************************************************************/
#define SCL_IN	    P1DIR&=~BIT4	//输入
#define SCL_OUT	    P1DIR|=BIT4 	//输出
#define SCL_H       P1OUT |= BIT4       //SCL = 1;      
#define SCL_L       P1OUT &= ~BIT4      //SCL = 0;     
#define SCL_Read    (P1IN & BIT4)       //时钟读取 



/**********************************************************************
*返回值定义
***********************************************************************/
#define true  1
#define false 0




/**********************************************************************
*初始化时间InitTime 依次为:年、月、日、星期、时、分、秒。
*默认:13年12月31日23时59分50秒
***********************************************************************/ 
uchar   ReadTime[7]; //用于存放读取数值 
uchar   InitTime[7]={0x13,0x12,0x31,0x02,0x23,0x59,0x50};


uchar	  bat1,bat2;//电池电量
uint  	  bat;		 //电池电量值

/**********************************************************************
*开启 SD30系列 的 I2C 总线
***********************************************************************/
uchar I2CStart(void)
{
    	SDA_OUT;SCL_OUT;
	_NOP();
    	SDA_H;SCL_H;	
	_NOP();_NOP();
	SDA_IN;
	_NOP();_NOP();
	if(!SDA_Read)return false;	//总线忙-->>退出
	SDA_OUT;
	_NOP();
	SDA_L;	
	_NOP();_NOP();
	SDA_IN;    	
	_NOP();_NOP();
	while(SDA_Read)return false;	//总线出错-->>退出
	SCL_L;	
	_NOP();_NOP();
	return true;

}

/**********************************************************************
*关闭 SD30系列 的 I2C 总线
***********************************************************************/

void I2CStop(void)
{
        SCL_OUT;SDA_OUT;
	_NOP();
	SDA_L;
	_NOP();
	SCL_L;
	_NOP();_NOP();
	SCL_H;
	_NOP();_NOP();
	SDA_H;
}

/**********************************************************************
*发送 ACK
***********************************************************************/
void I2CAck(void)
{	
        SCL_OUT;SDA_OUT;
	_NOP();_NOP();
	SDA_L;	
	_NOP();_NOP();
	SCL_L;	
	_NOP();_NOP();
	SCL_H;	
	_NOP();_NOP();
	SCL_L;	
}

/**********************************************************************
*发送 NO ACK
***********************************************************************/
void I2CNoAck(void)
{	
        SCL_OUT;SDA_OUT;
	_NOP();
	SDA_H;	
	_NOP();
	SCL_L;	
	_NOP();_NOP();
	SCL_H;	
	_NOP();_NOP();
	SCL_L;	
}

/**********************************************************************
*读取ACK信号--------返回值:  1 --> 有ACK;  0 --> 无ACK
***********************************************************************/

uchar I2CWaitAck(void) 			 //返回为:1=有ACK,0=无ACK
{
	uchar Wait=255;
	SCL_OUT;
	SDA_IN;
	_NOP();
	SCL_L;	
	_NOP();_NOP();
	SCL_H;	
	_NOP();
	SDA_IN;
	_NOP();
	while(SDA_Read)	
	{
		Wait--;
		_NOP();
		if(!Wait)
		{_NOP();_NOP();
		SCL_L;
		return false;
                 }
	}
	SCL_L;	
	return true;
}
/**********************************************************************
*MCU 向 SD30系列 发送一个字节------数据从高位到低位
***********************************************************************/     
void I2CSendByte(uchar Byte)		
{
	uchar bd=8;                                                        
	SDA_OUT;
	SCL_OUT;
		while(bd--)
		{
			SCL_L;  
			_NOP();
			if(Byte&0x80)
			{SDA_H;}
			 else
			{SDA_L;}
			Byte<<=1;
			_NOP();
			SCL_H;
			_NOP();
		}
		SCL_L;	
}
/**********************************************************************
*MCU 从 SD30系列 读取一个字节------数据从高位到低位
***********************************************************************/  
uchar I2CReceiveByte(void) 		
{
	uchar i=8;
	uchar Byte=0;
	SCL_OUT;
	_NOP();
	_NOP();
	SDA_IN;			 	//c51中为SDA=1;端口切换为输入状态!!
	_NOP();
	while(i--)
	{
		Byte<<=1;              //数据从高位开始读取
		_NOP();
		SCL_L;
		_NOP();_NOP();	        
		SCL_H;
		_NOP();_NOP();	
		if(SDA_Read)
		{
			Byte|=0x01;    //非零写1,否则移位,默认为0
		}
	}
	SCL_L;
	return Byte;
}
/**********************************************************************
*读 SD30系列 实时数据寄存器(就是读取时间)
***********************************************************************/  
void I2CReadDate(void)
{
	uchar n;
	I2CStart();
	I2CSendByte(0x65); 
	I2CWaitAck();
	for(n=0;n<7;n++)
	{
		ReadTime[n]=I2CReceiveByte();
		if (n!=6)        	 //最后一个数据不应答
		{
			I2CAck();
		}
	}
	I2CNoAck();
	_NOP();
	I2CStop();
}
/**********************************************************************
*允许写入SD30
***********************************************************************/  
void WriteTimeOn(void)
{		
	I2CStart();
	I2CSendByte(0x64);      
	I2CWaitAck();   
    	I2CSendByte(0x10);		//设置写地址10H      
	I2CWaitAck();	
	I2CSendByte(0x80);		//置WRTC1=1      
	I2CWaitAck();
	I2CStop(); 
	
	I2CStart();
	I2CSendByte(0x64);      
	I2CWaitAck();   
    	I2CSendByte(0x0F);		//设置写地址0FH      
	I2CWaitAck();	
	I2CSendByte(0xFF);		//置WRTC2,WRTC3=1      
	I2CWaitAck();
	I2CStop(); 
	
}

/**********************************************************************
*禁止写入SD30
***********************************************************************/  
void WriteTimeOff(void)
{	
	I2CStart();
	I2CSendByte(0x64);      
	I2CWaitAck();   
   	I2CSendByte(0x0F);		//设置写地址0FH      
	I2CWaitAck();	
	I2CSendByte(0x7B) ;		//置WRTC2,WRTC3=0      
	I2CWaitAck();
	I2CSendByte(0x0) ;		//置WRTC1=0(10H地址)      
	I2CWaitAck();
	I2CStop(); 
}
/**********************************************************************
*写SD30系列实时数据寄存器(初始化值以及修改可用)
***********************************************************************/  
void I2CWriteDate(void)
{		

        WriteTimeOn();				//首先得允许写入

	I2CStart();
	I2CSendByte(0x64);      
	I2CWaitAck();   
    	I2CSendByte(0x00);			//设置写起始地址      
	I2CWaitAck();	
	I2CSendByte(InitTime[6]);		//秒    
	I2CWaitAck();	
	I2CSendByte(InitTime[5]);		//分      
	I2CWaitAck();	
	I2CSendByte(InitTime[4]|0x80);		//时间(注意12/24进制关系,选择24小时制需要把最高位置1)     
	I2CWaitAck();	
	I2CSendByte(InitTime[3]);		//周
	I2CWaitAck();	
	I2CSendByte(InitTime[2]);		//日      
	I2CWaitAck();	
	I2CSendByte(InitTime[1]);		//月      
	I2CWaitAck();	
	I2CSendByte(InitTime[0]);		//年      
	I2CWaitAck();	
	I2CStop();
     
	WriteTimeOff();    			//写完记得关闭写入
}

/******写SD30系列单字节程序******/
void WriteOneByte(uchar add, uchar date)
{		
	WriteTimeOn();
	
	I2CStart();
	I2CSendByte(0x64);      
	I2CWaitAck();   
        I2CSendByte(add);			//设置写地址      
	I2CWaitAck();	
        I2CSendByte(date);			//写数据
	I2CWaitAck();	
	I2CStop(); 
	
	WriteTimeOff(); 
}

/******读SD30系列单字节程序******/
uchar ReadOneByte(uchar add)
{		
	uchar buf;
	I2CStart();
	I2CSendByte(0x64);      
	I2CWaitAck();   
  	I2CSendByte(add);		//设置要读的地址      
	I2CWaitAck();
	I2CStart();	
 	I2CSendByte(0x65);		//写数据
	I2CWaitAck();	
	buf=I2CReceiveByte();		//读数据
	I2CNoAck();
	I2CStop(); 
	return  buf;
}

/******设置SD30系列报警中断演示程序******/
void WriteALARM(void)           	//设置报警时间:2012年2月14日 8:00
{
	WriteOneByte(0x09,0x08);    	//8时
	WriteOneByte(0x0b,0x14);	//14日
	WriteOneByte(0x0c,0x02);	//02月
	WriteOneByte(0x0d,0x12);	//12年
	WriteOneByte(0x0e,0x74);	//设置报警允许(使能年、月、日、小时报警)
	WriteOneByte(0x10,0x92);	//设置INT中断选通(INTS1,INTS0),及报警中断总允许位(INTAE)
}

/******关闭SD30XX报警中断程序******/
void ClrALARM(void)           		//关闭报警中断
{
	WriteOneByte(0x10,0x90);
}
/******设置SD30XX倒计时中断******/
void SetDjs(void)           		//设置倒计时中断
{
	WriteOneByte(0x10,0x0f);      	//先清倒计时中断总允许位(INTDE)
	WriteOneByte(0x10,0xf4);	//设置周期性中断(IM=1)INT中断选通(INTS1,INTS0),配置倒计时中断总允许位(INTDE)
	WriteOneByte(0x11,0x30);	//选择定时器频率源(TDS1、TDS0)为1/60HZ

	WriteOneByte(0x13,5);      	//倒计时初值寄存器,设置24位倒计时计数初值(5min)
	WriteOneByte(0x14,0);		//倒计时初值寄存器,设置24位倒计时计数初值(5min)
	WriteOneByte(0x15,0);		//倒计时初值寄存器,设置24位倒计时计数初值(5min)
}

/******关闭SD30XX倒计时中断程序******/
void ClrDjs(void)          
{
	WriteOneByte(0x10,0xf0);
}
/******设置SD30XX频率中断******/
void SetFrq(void)					
{
	WriteOneByte(0x10,0xa1);    	//选通频率中断(INTS1,INTS0),设置频率中断总允许位(INTFE)
	WriteOneByte(0x11,0x09);	//设置2Hz频率中断
}
/******关闭SD30XX频率中断******/
void ClrFrq(void)         
{
	WriteOneByte(0x10,0xa0);
}



/*********延时子程序*********/
void Delay(uint nn)
{
   while(nn--);
}

/**********************************************************************
*主函数演示
***********************************************************************/  
void main(void)
{    
  
/**********************************************************************
*初始化MSP430G2553
***********************************************************************/ 
   WDTCTL = WDTPW + WDTHOLD;       // 关闭看门狗
   BCSCTL2 = SELM_0 + DIVM_0 + DIVS_0; 
   if (CALBC1_1MHZ != 0xFF) 
    {
        DCOCTL = 0x00;
        BCSCTL1 = CALBC1_1MHZ;     
        DCOCTL = CALDCO_1MHZ;
     }
   	BCSCTL1 |= XT2OFF + DIVA_0;
   	TACTL |= TASSEL_2;
   	UartInit();	//初始化串口,用于查看程序运行进度
   
	I2CWriteDate(); //设置时间演示
//	WriteALARM();   //设置报警中断时间演示
//	SetDjs();	//设置倒计时中断演示
	SetFrq();	//设置频率中断演示
		
	bat1=ReadOneByte(0x1a);//读SD30系列的电池电量最高位演示
	bat2=ReadOneByte(0x1b);//读SD30系列的电池电量低8位演示
	bat=(bat1>>7)*255+bat2;//计算电池电量值演示
	
   while(1)
   {
 	I2CReadDate(); 		//读实时时钟		
                printf("%02x--",ReadTime[6]);		//年
                printf("%02x--",ReadTime[5]);		//月
                printf("%02x",ReadTime[4]);		//日 
                printf("  %02x--",ReadTime[2]&0x7F);	//时
                printf("%02x--",ReadTime[1]);		//分
                printf("%02x",ReadTime[0]);		//秒
                printf("  Week:%02x",ReadTime[3]);	//周
        //需要十进制输出,自行转换即可,注意“时”的最高位
        delay_1ms(500);delay_1ms(500);
        printf("\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b");
    }
}