Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR5964
近期有使用msp430fr5964 内部温度sensor
在测试中发现
在使用MCU内部温度测试功能时,部分MCU测试偏差非常大
查看手册获知,MCU在出厂时会进行两个点校准,30℃和85℃,这边针对几套设备分别读出MCU出厂校准值如下:
| 样机编号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 85℃校准AD值 | 3157 | 3278 | 3210 | 3020 | 3166 | 3116 | 3029 | 3102 |
| 30℃校准AD值 | 2807 | 2923 | 2753 | 2552 | 2699 | 2648 | 2564 | 2630 |
| 350 | 355 | 457 | 468 | 467 | 468 | 465 | 472 |
1,2号为异常,3~8为正常。
从上面数据可看出出厂校准值偏差太大导致测试数据超出手册指标范围,无法正常使用。
如果按这个来计算的话 1,2号偏差会非常大
计算公式是按照ug来算的,出厂校验值是直接从芯片里读取出来的
(实际AD值 - 30度校准值)*(85-30) / (85校准值 - 30校准值) + 30 = 测量温度
请问这个是产品问题么? 有什么解决办法?