This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

msp430fr5964 内部温度sensor 出厂校验问题

Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR5964

近期有使用msp430fr5964 内部温度sensor

在测试中发现

在使用MCU内部温度测试功能时,部分MCU测试偏差非常大
查看手册获知,MCU在出厂时会进行两个点校准,30℃和85℃,这边针对几套设备分别读出MCU出厂校准值如下:
样机编号 1 2 3 4 5 6 7 8
85℃校准AD值 3157 3278 3210 3020 3166 3116 3029 3102
30℃校准AD值 2807 2923 2753 2552 2699 2648 2564 2630
  350 355 457 468 467 468 465 472

1,2号为异常,3~8为正常。
从上面数据可看出出厂校准值偏差太大导致测试数据超出手册指标范围,无法正常使用。

如果按这个来计算的话 1,2号偏差会非常大

计算公式是按照ug来算的,出厂校验值是直接从芯片里读取出来的

(实际AD值 - 30度校准值)*(85-30) / (85校准值 - 30校准值)  + 30 = 测量温度

请问这个是产品问题么? 有什么解决办法?