Other Parts Discussed in Thread: MSP430F5528
在许多的低功耗工业设备里面,需要有串口通信的要求。为了保持设备的低功耗,只能工作LPM3,这个时候也只能有32K晶振在活动。
但是看到32K产生的9600波特率错误偏差这么大,达到44%了,到底还能不能用呢?
现实情况是,过去这样一直使用,好像也还可以的。
那么问题又来了,如果这样可以使用的话,有些单片机内部带有REFO,也是32K的,不过误差大了点,全温度范围电压范围下,3.5%误差,这个误差比44%,要小多了啊,是不是可以直接使用它作为aclk,进而省下一个外部晶体,从而降低成本和空间?