TI E2E 英文论坛海量技术问答的中文版全新上线,可点击相关论坛查看,或在站内搜索 “参考译文” 获取。

This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

【彩蛋评奖公布】七夕好礼,TI store与你约“惠” —— LaunchPad 开发板五折起,多款工具9折优惠,全场包邮

Other Parts Discussed in Thread: MSP-EXP430FR2433, TIDA-00588, MSP430FR2433, CSD18533Q5A, DRV8301, BOOSTXL-DRV8301, CC3120BOOST, CC31XXEMUBOOST, CC3100BOOST, BOOSTXL-ULN2003, SN74HC595, MSP-EXP430G2, MSP430G2553, ULN2003A, HDC2010EVM, MSP430F5528, HDC2010, CC3120MOD, CC3120, LAUNCHXL-F28027, ENERGYTRACE, LMG1020, CC3220S-LAUNCHXL, MSP430F5529, MSP-EXP430F5529LP, BOOST-LP5569EVM, LP5569, BOOSTXL-TMP107, TMP107, MSP-ISO, DRV10974, UCC28910, BOOSTXL-DRV8305EVM, LMR16006, CC3100, DIYAMP-EVM, ADC121C021, MSP-EXP430FR5994, MSP430FR5994, MSP-EXP430FR2355, MSP430FR2355, ADS1219, BOOSTXL-ADS1219, BOOSTXL-TLC2543, MSP430FR2522, CAPTIVATE-PGMR, BOOSTXL-CAPKEYPAD, ADS7142

活动结束,感谢大家的参与。以下是获奖用户名单

小编将于8月31日前通过 e2echina@ti.com 邮箱与以下各位联系礼品寄送事宜。

Juntao Zhao, user4639976, user4865787, user5228164, user5041072, zhentao sheng, user1147286,

dong zhang7, jian jiang, user5776299, user4049284, user1637428, user4087491, user1694587,

user1417946, Yulei Xu, user1869618, Long Gao, user5789619, user5789666, user4995760

------------------------------------------------------------------------------------------------

七夕好礼,TI store与你约“惠”

七夕佳期,TI store 精选Launchpad开发板低至5折起,

让Launchpad邂逅你的Boosterpack,帮你更快完成设计。

MSP-EXP430FR2433 MCU LaunchPad™ 开发套件仅售 $4.30 ,使用优惠码 MSP430BTS 抢购!

另有精选设计工具 9 折优惠,结算时输入优惠码 AUGUST2018 即可享受!

所有打折商品列表请点击这里查看。

即日起至8月24日,全场免费标准配送,无需优惠码,结算时自动享受!

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

彩蛋

互动话题

在本帖留言告诉我们您心目中与 LaunchPad 最匹配的 Booster Pack,并简单注明理由,

小编将随机抽取 20位 用户送出口袋怪兽风扇灯一个。

活动时间:即日起 至 8 月24 日

快来与我们互动吧!

注:

  • 彩蛋活动仅限德州仪器中文技术支持社区中国大陆地区注册会员参与,每位用户只有一次获奖机会,TI 员工/代理商除外。
  • 管理员将于9月初在本帖公布获奖名单,并安排礼品寄送。
  • TI 有权根据活动情况调整活动规则,最终解释权归 TI 所有。

 

  • 一定是MSP430FR2433 LaunchPad 了
  • MSP430FR2433我的选择肯定是 ,目前也在做一些电池供电的设计,这款芯片,功耗低时最大优点,1.8V 至 3.6V 供电,很适合小型电池供电的产品。芯片封装小,功能强大,可以节省产品成本和体积!
  • 在我的心目中与 LaunchPad 最匹配的Booster Pack是MSP432P4111 MCU LaunchPad™ 开发套件。它是开发高性能和低功耗应用的理想平台,拥有32 位 Arm Cortex M4F MCU,低至120uA/MHz(工作功耗)和 850nA(待机)的低功耗工作能力、320段LCD以及具有16位性能的SAR精密ADC。同时2MB闪存还支持使用多个通信栈、固件映像和无线更新。我觉得非常适合物联网上的开发需求,可以极大的缩短产品的开发周期和节约成本,非常值得推荐和使用。
  • CC3120BOOST 中低功耗、高性能的MSP432P401R作为WIFI的MCU,简直是绝配。除了逆天的低功耗以为,带浮点单元和 DSP 加速功能能让版块运行速度嗖嗖的,而且还有高级加密标准,能扩展的外设模块也及其丰富。
  • BoosterPack™ 插件模块允许您扩展 TI LaunchPad™ 开发套件的功能和增加无线连接、电容式触控、温度传感、显示等功能。
    所有的 BoosterPack 模块具有相同的引脚标准,以确保 LaunchPad 套件生态系统内的兼容性。
    不过要评选最合适自己的 BoosterPack 模块, 确实有点困难, 因为作为用户更关注的是应用要求
    对我比较有映像的 BoosterPack 模块是个传感器模块 BOOSTXL-SENSHUB.
    Seven on-board sensor functions, including:

    InvenSense MPU-9150: 9-axis MEMS motion tracking
    3-axis gyro
    3-axis accelerometer
    3-axis compass
    Bosch Sensortec BMP180 pressure sensor
    Sensirion SHT21 humidity and ambient temperature sensor
    Intersil ISL29023 ambient and infrared light sensor
    TI's TMP006 non-contact infrared temperature sensor
  • 结合现在开发的项目会选择MSP430FR2433,8路10Bit的ADC采样,电池信息的简单采样。1路I2C和2路UART的通讯外设资源,满足对外通讯需求。I2C/UART模式的BSL,可以使应用更加灵活。如在电源管理中所使用的PMBus通讯协议,增加了升级操作的灵活性。IO资源更为丰富至19路,可实现一定程度复杂控制。最后就是其价格着实便宜,在低成本和低功耗的电源管理领域应该有很大的发挥空间。

  • 选择MSP430FR2433 LaunchPad /4.3元,便宜,实惠。性能优越,属于最佳选择。

  • 我推荐基于 C5000 超低功耗数字信号处理器 (DSP) 的音频电容式触摸 BoosterPack,它可以为微处理器应用实现各种新功能,支持清晰音频以及回放与录制功能。音频电容式触摸 BoosterPack (430Boost-C55audio1) 是一款面向建议售价 4.30 美元 MSP430 LaunchPad 开发套件的插件电路板,也是 TI 首款DSP 完全由微控制器控制的解决方案,可帮助不具备 DSP 编程经验的设计人员为其系统添加音频以及其它实时特性。BoosterPack 是采用录制与回放音频功能的低功耗应用的理想选择,可充分满足 MP3 播放器、家庭自动化以及工业应用等需求
  • 选择MSP432P401R 该模块具有低功耗运行获益的高性能应用。它采用了 MSP432P401R – 包含 48MHz ARM Cortex M4F、95uA/MHz 工作功耗和 850nA RTC 操作、14 位 1MSPS 差动 SAR ADC 和 AES256 加速器。
  • 选择MSP432P401R 该模块具有低功耗运行获益的高性能应用。它采用了 MSP432P401R – 包含 48MHz ARM Cortex M4F、95uA/MHz 工作功耗和 850nA RTC 操作、14 位 1MSPS 差动 SAR ADC 和 AES256 加速器。
  • 选择MSP432P401R 该模块具有低功耗运行获益的高性能应用。它采用了 MSP432P401R – 包含 48MHz ARM Cortex M4F、95uA/MHz 工作功耗和 850nA RTC 操作、14 位 1MSPS 差动 SAR ADC 和 AES256 加速器。
  • 作为一个电子爱好者 我选择DIYAMP-EVM 在用tina仿真之后
    DIYAMP-EVM 是独特的评估模块 (EVM) 系列,可为工程师和 DIY 爱好者提供现实生活中的放大器电路,使您能够快速完成设计概念评估和仿真验证,在用tina仿真之后 拿到样品芯片就能测试运放性能,验证ok才放到产品中去,方便高效。
  • 现阶段的话还是认为MSP430FR2433与Booster Pack比较匹配,因为它 是一款基于 MSP430FRx FRAM 的超低功耗微控制器 (MCU) ,MSP 超低功耗微控制器的功耗最低,完美融合了多种集成外设,可广泛应用于各类低功耗便携式 灵活提供了灵活性和便利性。此类 MCU 适用于 微控制器长期处于待机状态的应用。FRAM 微控制器产品组合中的MSP430FR2433 采用 4mm × 4mm 小型 VQFN 封装,具有低功耗特性,可与各种集成使用。FRAM 技术将 RAM 的低能耗快速写入、灵活性和耐用性与闪存的非易失性相结合。
  • 是MSP430FR2433 LaunchPad,价格很有优势
  • 我会选择MSP432P401R LaunchPad,让您能设计可以从低功耗运行获益的高性能应用。它采用了 MSP432P401R – 包含 48MHz ARM Cortex M4F、95uA/MHz 工作功耗和 850nA RTC 操作、14 位 1MSPS 差动 SAR ADC 和 AES256 加速器。

    主要是价格很实惠,调试方便,供电范围宽,芯片封装也很小。值得推荐!

  • 选CC3120BOOST
    借助 SimpleLink™ Wi-Fi® CC3120 无线网络处理器可以让用户灵活地将 Wi-Fi 添加到任何微控制器 (MCU)。CC3120 BoosterPack™ 插件模块 (CC3120BOOST) 是一块可轻松连接到 TI MCU Launchpad 套件的电路板(为 MSP-EXP432P401R 提供的软件示例);从而能够进行快速软件开发。CC3120BOOST 可插入到高级仿真 BoosterPack (CC31xxEMUBOOST),还可连接到使用 SimpleLink Studio 仿真 MCU 的 PC。最后,此套件还可通过适配器板连接到除 TI Launchpad 套件之外的任何低成本、低功耗 MCU 平台。
  • 选择MSP430FR2433 LaunchPad 开发套件,没别的,功耗低,适合电池供电的场合,
  • 我选择MSP-EXP430FR2433 MCU LaunchPad™开发套件,功耗和成本很低,性价比高,可以满足一般的使用需求,通过这款开发套件可以快速学习、了解MSP-EXP430FR2433。它还支持使用超级电容器充当可充电电池,从而无需使用外部电源即可实现独立应用,而且自带FRAM,是一种以超低功耗、高擦写次数和高速写入访问而见长的非易失性存储器。通过结合使用 4KB 的片上 SRAM,用户可以访问 15.5KB 的存储器,并根据需要在程序和数据之间进行分配。我推荐使用这款开发产品,非常不错。
  • 选择:SimpleLink™ 多标准 CC26x2R 无线 MCU LaunchPad™ 开发套件。
    现在无线通讯和物联网应用是大势所趋。SimpleLink™ 多标准 CC26x2R 无线 MCU支持大部分无线通讯协议,共用一个易于使用的通用开发环境,借助一次性集成的 SimpleLink 平台,实现 100% 代码重用。其应用广泛,无线通讯、物联网、智能医疗、智能家居、工业监控等。
  • 我选SSD2805 智能手表 BoosterPack,使用与iPod Nano6相同的1.54“240x240 MIPI显示器,带有加速度计,震动电机反馈,是可穿戴设备开发的利器。
  • Kentec QVGA 显示屏 BoosterPack    ,可以采用通过 SPI 控制的 320 x 240 像素 TFT QVGA 电阻式触摸显示屏,这个应该有源代码可以参考的。

  • 数字电源降压转换器 BoosterPack   

    可以将外部 9V 直流电源转换为可配置的直流输出电压。能够接受 9V、2A 直流输入电源,直流输出稳定电压

  • 选择ADC121C021 评估模块。适用于 12 位 1 通道 188.9ksps 2 线接口 SAR 模数转换器 ADC121C021。通过ADCC121C021芯片进行A / D转换产生高精度,ADC121C021是具有警报引脚的 I2C 兼容、12 位模数转换器。

  • C2000 LED BoosterPack.十分适合于需要了解实时数字控制技术和 LED 照明,配合 C2000 LaunchPad 很好用。

  • MSP-EXP430FR5994 LaunchPad开发套件是适用于MSP430FR5994微控制器 (MCU) 的易于使用的评估模块。该LaunchPad具有25MHz、集成的全速USB2.0和模拟/数字集成,在一般应用中很有用,低功耗特性使其适合于电池供电应用,多软件开发入口点使其适合初级以及经验丰富的开发人员。BoosterPack是模块化插件板,安装在LaunchPad基板的上方。这些模块给LaunchPad评估套件加入了新功能,凭借40针 BoosterPack排针和多种BoosterPack插接式模块,快速建立原型,进而实现诸如无线、显示驱动器、温度检测等技术。用于LaunchPad的TI MSP430电容式触摸BoosterPack插入式子卡板具有多个电容性触摸元件,包括滚轮、按钮和接近传感器。所以我觉得这款最匹配了。
  • 传感器集线器 BoosterPack。

    通过传感器融合技术进一步壮大其低成本微控制器 (MCU) 开发产业环境。该最新传感器集线器 BoosterPack (BOOSTXL-SENSHUB) 是一款低成本插入式子卡。

  • C5000 音频电容式触控 BoosterPack,采用 DSP 函数代码进行预编程的 microSD 卡 -- MP3 播放、录制和音乐存储,允许对音频电容式触控产品进行快速评估和简化设计

  • 我选择8x8 LED 矩阵 BoosterPack;8X8 LED点阵是最基本的点阵显示模块,理解8X8 LED点阵的工作原理就可以基本掌握LED点阵显示技术

  • 电容式触控 BoosterPack.基于 C5000 超低功耗数字信号处理器 (DSP) 的音频电容式触摸 BoosterPack,可为微处理器应用实现各种新功能,支持清晰音频

  • 我选择 MSP430FR2433 LaunchPad。16MHz MSP430FR2433 器件采用 15.5KB 的嵌入式 FRAM。通过结合使用 4KB 的片上 SRAM,用户可以访问 15.5KB 的存储器,并根据需要在程序和数据之间进行分配。例如,数据记录应用可能需要大型数据存储器以及相对较小的程序存储器,所以可根据需要分配程序存储器和数据存储器。在供电方面使用电池供电最合适不过,1.8V-3.6V,一颗大的电容都可以供电很久。在制作方面,芯片体积小,功耗低,节约成本。
  • 我选TIDA-00588,这款里的太阳能板的功能十分好用,现在太阳能是一个非常好用的资源之一,站在环保的角度来讲是十分有利的。

  • CC2640R2 LaunchPad™ 开发套件,是学习、开发无线通信的利器,该套件可以开发基于BLE5.0的低功耗蓝牙无线通信,并提供了软件开发套件 (SDK) 和丰富的开发例程。利用该平台可以进一步简化产品的开发设计,便于快速开发基于蓝牙无连接的短距离通信和精准定位功能,是物联网低功耗应用开发的选择之一。
  • 工作中能用到的就是2355 launchpad,

    MSP-EXP430FR2355 LaunchPad™ 开发套件是基于 MSP430FR2355 超值系列微控制器 (MCU) 的易于使用的评估模块 (EVM)。它包含在超低功耗 MSP430FR2x 超值系列 MCU 平台上进行开发所需要的全部资源。低功耗特性主要适用于系统各个模块的智能管理,采用辅助电源,进行各板卡工作状态的检测和控制。比较适合的boosterpack是各种传感器类的。

  • BOOSTXL-ULN2003

    具有 TI 的 ULN2003A 双极晶体管阵列和 CSD1751Q2 NexFET™ 的特性。此 BoosterPack™ 包含驱动最多 2 个步进电机或 8 个通道所需的一切资源,具有最高 30V 电压并支持串行和并行接口。

  • 我认为最好的就是自己最需要的那块。BoosterPack 插件模块允许您扩展 TI LaunchPad开发套件的功能和增加无线连接、电容式触控、温度传感、显示等功能。比如我做电容式的开发,我就选择带电容触摸支持的那个,如果我需要温度传感器的,我用温度传感器的。因此当年最需要哪个的时候,哪个就是最配
  • BOOSTXL-ADS1219 ;ADS1219 是一款 24 位精密模数转换器 (ADC),集成了 实施 常见系统监控功能(如电源电压、电流和温度监控)所需的所有特性。

  • MSP430FR2433低功耗超强,是 Launch Pad 最匹配的 Booster Pack。是一种以超低功耗、高擦写次数和高速写入访问而见长的非易失性存储器。通过结合使用 4KB 的片上 SRAM,用户可以访问 15.5KB 的存储器。感觉十分的实用
  • BOOSTXL-TLC2543

    BooSTX-L TLC24531是一个用于评估TLC2453-Q1的性能的平台,它是一个具有SPI兼容串行接口的11通道、12位逐次逼近寄存器(SAR)模数转换器(ADC)。评估套件包括TLC2453-Q1 BooSuppPad板和PC软件,使用户能够配置ADC、捕获数据和执行数据分析。

  • MSP430 CapTIvate™ 触控键盘 BoosterPack。BOOSTXL-CAPKEYPAD 是一种易于使用的用于 MSP430FR2522 电容式触控感应微控制器 (MCU)(采用 CapTIvate™ 技术)的评估模块 (EVM)。BOOSTXL-CAPKEYPAD 可通过三种方式进行使用 - 配合 LaunchPad™ 开发套件使用、配合 CapTIvate 开发套件 (MSP-CAPT-FR2633) 使用或配合 CapTIvate 编程器板 (CAPTIVATE-PGMR) 使用。

  • MSP430 CapTIvate™ 触控键盘 BoosterPack。BOOSTXL-CAPKEYPAD 是一种易于使用的用于 MSP430FR2522 电容式触控感应微控制器 (MCU)(采用 CapTIvate™ 技术)的评估模块 (EVM)。BOOSTXL-CAPKEYPAD 可通过三种方式进行使用 - 配合 LaunchPad™ 开发套件使用、配合 CapTIvate 开发套件 (MSP-CAPT-FR2633) 使用或配合 CapTIvate 编程器板 (CAPTIVATE-PGMR) 使用。

  • BOOSTXL-ADS7142

    很好用的。BOOSTXL-ADS7142 是一个用于评估 ADS7142 纳瓦级功率、双通道、可编程传感器监控器性能的平台。此评估套件包括 ADS7142 BoosterPack™ 插件模块,可展示该器件的各种工作模式。BoosterPack 外形与硬件评估模块的 TI LaunchPad™ 生态系统兼容。

  • 比较关注BOOSTXL-DRV8301 。是一款基于 非常适合小功率电动机的驱动,例如风扇,四驱车等。该模块包含 3 个低侧电流感应放大器(2 个在 DRV8301 内部,1 个在 DRV8301 外部)。
    MSP430FR2433 这款芯片实在是太便宜了,低耗能,功能强大,非常方便,成本低。1.8V 至 3.6V 供电,对于小型电池供电的电子产品很适合。
  • BOOSTXL-TMP107 这些传感器采用单线制串行协议,这适用于具有多达 32 个串联传感器的长电缆布线。利用 PCB 的可拆部分,可以将温度传感器放置在其他位置。

  • CC3120BOOST 低功耗、高性能的MSP432P401R作为WIFI的MCU,带浮点单元和 DSP 还有高级加密标准,能扩展的外设模块也及其丰富。
  • AM3398!带有RTC时钟  非常好用

  • 我比较喜欢AM3398,有RTC时钟效果, 喜欢这个功能,非常好用。
  • MSP430低功耗芯片   还有多种硬件外设

  • C5000™ 音频电容式触控430BOOST-C55AUDIO1,音频电容式触控 BoosterPack (430BOOST-C55AUDIO1) 是适用于价值 4.30 美元 MSP430™ 超值系列 LaunchPad 开发套件 (MSP-EXP430G2) 的插件电路板,这绝对是绝配了。

    音频电容式触控 BoosterPack 允许对音频电容式触控产品进行快速评估和简化设计,并包含:
    带有超低功耗 C5000 DSP 的 BoosterPack 板,可清晰播放并录制 MP3 音频和视频文件
    MSP430G2553 超值系列微控制器采用 ACTBP 主机演示应用程序预编程 – 这将取代另购 LaunchPad(不含)上的 MSP430。
    由用于 OLED 显示的用户界面和 MP3 播放/录制应用 API 支持
    电容式触控滚轮、接近传感器和板载 LED
    由完整的电容式触控软件库支持
    microSD 卡的 USB 海量存储设备功能(使用提供的 USB 电缆)
    OLED 显示(单色、96×16 像素)
  • 我选择的必须是传感器 BoosterPack 插件模块,MCU 开发人员可以使用该 BoosterPack 模块,利用板载回转仪、加速计、磁力计以及压力、温度、湿度、环境光传感器开始开发传感器应用。可以利用这个模块进行常规外设的驱动和测试,有了这个模块,就可以掌握基本的传感器和外设驱动了。