This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
活动结束,感谢大家的参与。以下是获奖用户名单
小编将于8月31日前通过 e2echina@ti.com 邮箱与以下各位联系礼品寄送事宜。
Juntao Zhao, user4639976, user4865787, user5228164, user5041072, zhentao sheng, user1147286,
dong zhang7, jian jiang, user5776299, user4049284, user1637428, user4087491, user1694587,
user1417946, Yulei Xu, user1869618, Long Gao, user5789619, user5789666, user4995760
------------------------------------------------------------------------------------------------
七夕好礼,TI store与你约“惠”
七夕佳期,TI store 精选Launchpad开发板低至5折起,
让Launchpad邂逅你的Boosterpack,帮你更快完成设计。
MSP-EXP430FR2433 MCU LaunchPad™ 开发套件仅售 $4.30 ,使用优惠码 MSP430BTS 抢购!
另有精选设计工具 9 折优惠,结算时输入优惠码 AUGUST2018 即可享受!
所有打折商品列表请点击这里查看。
即日起至8月24日,全场免费标准配送,无需优惠码,结算时自动享受!
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
彩蛋
互动话题
在本帖留言告诉我们您心目中与 LaunchPad 最匹配的 Booster Pack,并简单注明理由,
小编将随机抽取 20位 用户送出口袋怪兽风扇灯一个。
活动时间:即日起 至 8 月24 日
快来与我们互动吧!
注:
结合现在开发的项目会选择MSP430FR2433,8路10Bit的ADC采样,电池信息的简单采样。1路I2C和2路UART的通讯外设资源,满足对外通讯需求。I2C/UART模式的BSL,可以使应用更加灵活。如在电源管理中所使用的PMBus通讯协议,增加了升级操作的灵活性。IO资源更为丰富至19路,可实现一定程度复杂控制。最后就是其价格着实便宜,在低成本和低功耗的电源管理领域应该有很大的发挥空间。
Kentec QVGA 显示屏 BoosterPack ,可以采用通过 SPI 控制的 320 x 240 像素 TFT QVGA 电阻式触摸显示屏,这个应该有源代码可以参考的。
选择ADC121C021 评估模块。适用于 12 位 1 通道 188.9ksps 2 线接口 SAR 模数转换器 ADC121C021。通过ADCC121C021芯片进行A / D转换产生高精度,ADC121C021是具有警报引脚的 I2C 兼容、12 位模数转换器。
工作中能用到的就是2355 launchpad,
MSP-EXP430FR2355 LaunchPad™ 开发套件是基于 MSP430FR2355 超值系列微控制器 (MCU) 的易于使用的评估模块 (EVM)。它包含在超低功耗 MSP430FR2x 超值系列 MCU 平台上进行开发所需要的全部资源。低功耗特性主要适用于系统各个模块的智能管理,采用辅助电源,进行各板卡工作状态的检测和控制。比较适合的boosterpack是各种传感器类的。
BOOSTXL-ADS1219 ;ADS1219 是一款 24 位精密模数转换器 (ADC),集成了 实施 常见系统监控功能(如电源电压、电流和温度监控)所需的所有特性。