This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
目前在使用剛購入的EXP430FR2355進行開發
在不斷修改程序反覆 燒錄<=>測試 的過程中,某一次CCS突然就連不上MCU了,按Debug後顯示如下錯誤
Error initializing emulator:
A firmware update is required for the MSP430 Debug Interface (MSP-FET430UIF / MSP-FET / eZ-FET). Click the "Update" button to update the firmware and launch your debug session (this may require several update steps).
DO NOT UNPLUG THE INTERFACE DURING THE UPDATE.
按了Update也無用,不斷跳出相同訊息,若按Ignore則跳出
Error initializing emulator:
Could not set device Vcc
實際測量各部位電壓,發現Vcc 3.3V的部分似乎進不去MCU,
把跳線帽拆下來量測時確實可以提供3.3V輸出,但跳線帽一接上馬上降至0.2V左右。
然而若使用外部電源提供3.3V(大概沒有過載保護),MCU明顯快速發熱(很快就拔下來了)
請問這情況是這顆MCU內部已經有損壞了嗎?還是有什麼其他可能的情況?
目前都找不到相關訊息,跪求大神幫忙....
補充一下:
LaunchPad上面的LED101(紅燈)是亮的,如果把3.3V跳線帽拆下則是LED102(綠燈亮),其餘跳線帽基本都沒影響。
在用CCS Debug並Update時兩個LED會交叉閃爍一陣子=>亮綠燈=>亮紅燈(跳出上述錯誤)
感謝回覆
手邊目前沒有相同型號的板子,現有的板子只有MSP-EXP430F5529LP
用MSP-EXP430F5529LP燒錄是沒問題的(當然用程式內容不一樣就是,但用相同的介面)
另外我是直接用CCS透過USB直接連接實驗版進行燒錄的
電源方面我是使用外部電源5V (因為有其他IC要使用),再接到MSP-EXP430FR2355實驗板上,實驗版本身會再轉出3.3V提供給板子上的MCU。
照理說如果MCU的供電端被擊穿,應該實驗板本身提供3.3V的IC也會一併損壞才是?
但目前測試是MCU的VCC和GND短路了,但板子依然能夠正常提供3.3V輸出,測試3.3V時是把朓線帽取下狀態,因此才覺得納悶,不知道為何會損壞。
並非第一次使用就損壞,而是在修改程序反覆燒錄的過程中突然發現程式燒不進去了才發現已經損壞(前面大概測試了十幾次都正常)。