This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好,
我在用 F5529 LaunchPad 为例,学习 USB MCU 的使用。
我安装了 “MSP430Ware_3_40_00_19” 中的 “usblib430” ,
因为 USB HID 程序都需要一个上位机发送命令,而这个Java HID程序我却一直无法运行。
路径如下:
C:\ti\msp\MSP430Ware_3_40_00_19\usblib430\Host_USB_Software\Java_HID_Demo\Windows\
我曾尝试在安装了 jdk11、jdk8,的Mac和Win10下尝试,运行结果相同,什么都没有打开。
如果没插 F5529,会提示未连接,显示如下,点击“确定”后就什么都没有了。
如果插上F5529,程序应该检测到了板子,没有弹出下面的未连接提示,但仍然什么窗口都没有打开。
这是系统需求,我使用的是最新的430Ware,USB部分一直未更新吗?请求帮助。
感谢Susan,我已尝试运行到最后一步,如下是我的 Makefile 文件,我使用命令“make JDK64=1”进行make操作。
下图是在 cygwin 运行 make JDK64=1 后的运行结果。
问题是我只能找到生成的两个.o文件,并没有见到 .exe 可执行文件?见最后两张图,求助。
########################################### # # Makefile for HidDemo Application # To build for a 64 bit jdk and 64 bit machine # make JDK64=1 # ########################################### ifeq (${JDK64},1) CC=x86_64-w64-mingw32-gcc-6.4.0 CXX=x86_64-w64-mingw32-g++ CCFLAGS=-m64 JDK="C:/Program Files/Java/jdk1.8.0_221" else CC=i686-pc-mingw32-gcc CXX=i686-pc-mingw32-g++ CCFLAGS=-m32 JDK="/cygdrive/c/jdk32" endif JNICFLAGS=-c -I${JDK}/include -I${JDK}/include/win32 -std=gnu99 -D__int64="long long" BUILD_DIR=./build LIB_DIR=./lib JNI_SRC=com/ti/msp430/usb/hiddemo/management HIDAPI_ROOT=jni/hidapi HIDAPI_DIR=jni/hidapi/hidapi WINOBJS=${HIDAPI_ROOT}windows/hid.c JNILDFLAGS=-Wall -D_JNI_IMPLEMENTATION_ -Wl,--kill-at WINLIBS=-lsetupapi JNISRC=com_ti_msp430_usb_hiddemo_management_HidCommunicationManager.c JNIOBJS=com_ti_msp430_usb_hiddemo_management_HidCommunicationManager.o all: management javah jni gui jar management: ${JDK}/bin/javac com/ti/msp430/usb/hiddemo/management/*.java javah: management ${JDK}/bin/javah -d ${JNI_SRC} -jni com.ti.msp430.usb.hiddemo.management.HidCommunicationManager gui: ${JDK}/bin/javac com/ti/msp430/usb/hiddemo/*.java jni: init ${CC} ${CCFLAGS} -I${HIDAPI_DIR} -c ${HIDAPI_ROOT}/windows/hid.c -o ${BUILD_DIR}/hid.o ${CC} ${JNICFLAGS} -I${HIDAPI_DIR} -I${JNI_SRC} jni/${JNISRC} -o ${BUILD_DIR}/${JNIOBJS} ${CC} ${BUILD_DIR}/${JNIOBJS} ${BUILD_DIR}/hid.o ${WINLIBS} -o ${LIB_DIR}/HidCommunicationManager.dll ${JNILDFLAGS} -shared -static-libgcc init: mkdir -p build mkdir -p $(LIB_DIR) jar: ${JDK}/bin/jar cmf mainClass HidDemo.jar com icons lib jni ifeq (${JDK64},1) cp lib//HidCommunicationManager.dll HidCommunicationManager64.dll else cp lib//HidCommunicationManager.dll . endif clean: rm -rf ${BUILD_DIR} rm -rf ${LIB_DIR} rm -f com/ti/msp430/usb/hiddemo/management/*.class rm -f com/ti/msp430/usb/hiddemo/management/*.h
或者,你所给我的步骤 1 - 5 方法,有没有原始英文 Issue 网页。我找到一个中文的:
(https://e2echina.ti.com/question_answer/microcontrollers/msp430/f/55/p/16629/57582 )