This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
根据官网的SDK文件包,来创建自己的工程文件,使用KEIL开发环境通过GPIO驱动LED灯,来测试工程文件。
一、硬件
板卡硬件LED部分电路图,板卡上有一个LED1和一个RGB LED2。
二、创建自己的项目文件
下载开发板的SDK文件: SDK
SDK里面有完整工程文件,我从中选取相关的文件创建自己的项目文件。
三、程序
3.1、main.c
#include "config.h" int main(void) { volatile uint32_t i; // Stop watchdog timer WDT_A_hold(WDT_A_BASE); //InitPort(); //initport InitLed(); while(1) { led_tog(); // Delay rgbled_red_on(); for(i=50000; i>0; i--); rgbled_red_off(); for(i=50000; i>0; i--); rgbled_green_on(); for(i=50000; i>0; i--); rgbled_green_off(); for(i=50000; i>0; i--); rgbled_blue_on(); for(i=50000; i>0; i--); rgbled_blue_off(); for(i=50000; i>0; i--); } }
3.2、led.c
#include "config.h" //initled void InitLed(void) { // Set P1.0 to output direction GPIO_setAsOutputPin( GPIO_PORT_P1,GPIO_PIN0); GPIO_setAsOutputPin( GPIO_PORT_P2,GPIO_PIN0); GPIO_setAsOutputPin( GPIO_PORT_P2,GPIO_PIN1); GPIO_setAsOutputPin( GPIO_PORT_P2,GPIO_PIN2); rgbled_red_off(); rgbled_green_off(); rgbled_blue_off(); }
3.3、led.h
#ifndef LED_H_ #define LED_H_ void InitLed(void); #define led_tog() GPIO_toggleOutputOnPin( GPIO_PORT_P1,GPIO_PIN0 ); // Toggle P1.0 output #define rgbled_red_on() GPIO_setOutputHighOnPin( GPIO_PORT_P2,GPIO_PIN0 ); #define rgbled_red_off() GPIO_setOutputLowOnPin( GPIO_PORT_P2,GPIO_PIN0 ); #define rgbled_green_on() GPIO_setOutputHighOnPin( GPIO_PORT_P2,GPIO_PIN1 ); #define rgbled_green_off() GPIO_setOutputLowOnPin( GPIO_PORT_P2,GPIO_PIN1 ); #define rgbled_blue_on() GPIO_setOutputHighOnPin( GPIO_PORT_P2,GPIO_PIN2 ); #define rgbled_blue_off() GPIO_setOutputLowOnPin( GPIO_PORT_P2,GPIO_PIN2 ); #endif
四、编译
五、下载
5.1、设置仿真器
5.2、下载程序
六、执行结果
LED1和RGB LED2交替闪烁。