This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

【TI 测评】+msp432 虚拟数据显示和记录仪

基于labview的数据采集显示记录

1.    基本原理描述

       本次测试是基于测试二中等间隔采样测试基础上的测试,其基本设计想法是,labview的数据采集和记录系统通过串口触发MSP432P401R开始采样,当MSP432P401R完成1024点采样后,将数据通过串口发送到记录和采集系统中,记录和采集系统接收到数据后转换为实际值即对应的电压值,然后显示和记录。

AD转换信号频率为128次/20ms,单次转换时间为156.25us。采用P55作为模拟量输入引脚。如下图开发板引脚定义中A0-P5.5。

开发板引脚定义:

 

2.    数据采集和记录系统简捷

Labview上位基于官方例程修改而来,修改了显示处理和串行接口数据处理。

2.1.  串行接口数据处理

串行端口打开。

数据获取和再触发,数据获取后根据采样关系转换为实际对应的电压值,并形成波形数据,供显示和记录。

 

2.2.  主画面

中间空白处为波形显示区,限免提供4个按钮,程序运行后,按“开始”按钮,开始数据采集和记录,按“停止”按钮停止数据采集和记录,“设置”按钮可以设置数据记录的位置,“退出”按钮结束程序。

2.3.  数据记录

 

设置记录路径,信号类型暂时没有启用。

数据采用labview支持的tdms格式记录。

 

3.    实测效果

     将A0多次在gnd和3.3V之间切换。A0接3.3V时,

 

 A0接GND时

记录的数据展示。

 

 

  • 你是如何下载的了,我的XDS110的版本升级为1.2,CCS9.1无法下载。
  • 用板载的仿真器就可以。你不是用的板载的仿真器吗?

  • 仿真器通过ccs升级了一下,但是在ccs下面比较难用,keil下面好多了

  • CCS哪个版本,MDK哪个版本呢?
  • 升级了不能用了,悲剧。
  • 支持一票。使用MSP432板子配合Labview实现了数据采样和波形统计,完成了这个功能并进行了测试。过程现象说的比较清楚,顶一下。
  • 本文作者能详尽得把原理表达清楚 同时使用labview和430芯片 、CCS无缝链接ADC采集数据。这篇文章有一定的难度,需要作者熟悉软硬件和应用层,水平厉害,,在第二篇的源码篇有详细的代码解释和注意事项,本系列能让小白快速熟悉msp430芯片,是一篇中等水平的应用文章,投你一票,再接再厉。
  • 这篇评测应该算是质量很高的了,有理有据,让人信服。通过结合MSP432硬件开发板的采样输出记录,给Labview做数据分析显示。用Labview建立工程,做了几个很好的展示。过程也比较清楚,值得我们学习。
  • 谢谢大佬鼓励
  • 这篇分享需要已经上手了MSP432P401R开发板,熟悉板上的一些基础资源,同时让我们了解到了Labview的应用。但是楼主能不能加上上一篇分享的链接,只看这篇的话没办法了解MSP432P401R开发板的一些问题和怎么使用,这篇主要讲Labview了,能更详细说明下就更好了,期间遇到了什么问题,是怎么解决的。实际应用是非常的好,开发板结合Labview,非常直观地让我们看到MSP432P401R的一些性能,而且还能做数据保留,值得我们学习,在开发产品的过程中也可以参考类似的方式进行一些测试,感谢分享!
  • 这篇文章我投支持票。主要可以从以下几个方面来评估:
    1.文章排版和格式,文章进行了简单的排版,看起来比较整洁,大标题分为三点,一目了然。
    2.理论结合实际,最开始进行理论分析,为后面动手实践打下理论基础,以理服人,后面结合labview进行上位机的开发,有一定的技术含量,同时也验证了前面的理论分析。
    3.最后能够得出实验结果,这个也是加分项。

    综合以上几点,个人觉得这篇文章还是有实质性内容的好文章。
  • 数据的模拟和分析处理方法不错,结合自己设计的上位机对数据进行采集与处理,验证程序运行结果。
  • 评测不错,测试了ADC采样外设性能,还能使用LABVIEW对数据进行处理显示,方便观察ADC数据变化,分析结果。建议搞个电位器测试ADC采样,比直接短接到3.3V或者地检测ADC功能更好。
  • LV是嵌入式开发的好帮手,特别是用于上位机的开发,上手容易,以前有版本直接ARM在LV中编译和运行。

    用EXCEL显示也是不错的,只不过是用LV显示的截图没有看到曲线有点可惜。

    支持一下,希望后面补充得更好。

  • 串口采集AD的数据,可以作出如三角波,正玄波的曲线更直观了。现在只测直流。
  • 看完楼主前面两个测评帖子,我又来啦~ 我觉得楼主的测评贴很对我口味,啊哈哈哈~
    关于楼主这个基于labview的数据采集显示记录可以算是个小项目了,内容很详实,很想让人动手试一试的欲望~

    在介绍基于labview的数据采集,有一点很好,第一步先介绍芯片和使用的软件及工具。
    并且在帖子中,以数据和图表来说话,使帖子平添生趣,是个十分友好的学习贴!
    有一点,里面使用的labview上位机工具是根据官方例程进行过修改的,不知道是否有下载地址,有的话就更好不过了。
  • 能同时使用labview 和430芯片 、并链接ADC采集数据进行后期处理。不简单,特别支持
  • 这篇文章主要是以数据采集显示的演示为主,对于实验原理进行了一个简单的简介,后面贴出了实验结果这些,如果能给出程序源码,可能会更好一些!
  • TI产品的应用真是广泛,结合 LABVIEW,不用写代码也能做出这么漂亮的应用,很赞。