基于labview的数据采集显示记录
1. 基本原理描述
本次测试是基于测试二中等间隔采样测试基础上的测试,其基本设计想法是,labview的数据采集和记录系统通过串口触发MSP432P401R开始采样,当MSP432P401R完成1024点采样后,将数据通过串口发送到记录和采集系统中,记录和采集系统接收到数据后转换为实际值即对应的电压值,然后显示和记录。
AD转换信号频率为128次/20ms,单次转换时间为156.25us。采用P55作为模拟量输入引脚。如下图开发板引脚定义中A0-P5.5。
开发板引脚定义:
2. 数据采集和记录系统简捷
Labview上位基于官方例程修改而来,修改了显示处理和串行接口数据处理。
2.1. 串行接口数据处理
串行端口打开。
数据获取和再触发,数据获取后根据采样关系转换为实际对应的电压值,并形成波形数据,供显示和记录。
2.2. 主画面
中间空白处为波形显示区,限免提供4个按钮,程序运行后,按“开始”按钮,开始数据采集和记录,按“停止”按钮停止数据采集和记录,“设置”按钮可以设置数据记录的位置,“退出”按钮结束程序。
2.3. 数据记录
设置记录路径,信号类型暂时没有启用。
数据采用labview支持的tdms格式记录。
3. 实测效果
将A0多次在gnd和3.3V之间切换。A0接3.3V时,
A0接GND时
记录的数据展示。