This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

MSP430FR2111仿真和烧录

Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR2111, MSP-FET, MSP430F5529

你好,

关于MSP430FR2111这款MCU如果要仿真调试,我有几个问题想请教,

1、2pin JTAG无法实现,主要是在CCS中没有找到匹配项,请问这个是怎么回事呢?

2、请问使用M430F5528的eZ-FET Lite 要怎么去配置烧录和调试仿真呢,在CCS中,每次是USB-FET为发现。

  • John Xu1 说:
    1、2pin JTAG无法实现,主要是在CCS中没有找到匹配项,请问这个是怎么回事呢?

    您可以在CCS内进行设置的,请参考链接

    John Xu1 说:
    2、请问使用M430F5528的eZ-FET Lite 要怎么去配置烧录和调试仿真呢,在CCS中,每次是USB-FET为发现。

    默认是不需要配置的,直接点击debug按键理论上就可以

    若是您不可以的话,请给出相关截图

  • 你好,

    1、在工程中的匹配项没有如下图,

    2、我目前手中没有USB-FET的设备,只有JTAG,和M430F5528的eZ-FET Lite,请问这个要怎么设置呢?因为就以上图中,我也没有找到相关的匹配项,

    3、请问如果使用IAR,我看上面的DEBUG只有FET的,也是没有JTAG的,请问这个有什么建议吗?

    我新建工程后,把CCS工程下的(.c\.h)文件复制过来,在IAR中编译,编译不通过,上面有 fatal error[LMS001], error while running C/C++的错误。

  • John Xu1 说:
    1、在工程中的匹配项没有如下图,

    请认真参考我之前给出的参考链接,在您使用的CCS安装文件夹内的 ccs\ccs_base\common\targetdb\drivers 找到 msp430_emu,而后进行修改,添加

    												<property Name="Interface Type" desc="Interface Type" Type="choicelist" id="interfaceType" Value="3">
                                                      <choice Name="4 Wire JTAG protocol used" value="0"/>
                                                      <choice Name="2 Wire (Spy-bi-wire) JTAG protocol used" value="1"/>
                                                      <choice Name="2 Wire Devices accessed by 4wire JTAG protocol" value="2"/>
                                                      <choice Name="Protocol will be detected automatically" value="3"/>
                                                    </property>

    之后就可以出现图示部分,亲测有效

    John Xu1 说:
    2、我目前手中没有USB-FET的设备,只有JTAG,和M430F5528的eZ-FET Lite,请问这个要怎么设置呢?因为就以上图中,我也没有找到相关的匹配项,

    就选您上图中的TI MSP430 USB1

    John Xu1 说:
    3、请问如果使用IAR,我看上面的DEBUG只有FET的,也是没有JTAG的,请问这个有什么建议吗?

    目前我使用的都是CCS,毕竟免费且功能强大

  • 你好,非常感谢你的答复,

    现在按照你说的,修改添加了,在CCS上面也有选择2PIN JTAG的,但是下载仿真时还是出现未发现 USB-FET ,请问这个要怎么处理呢?

    我用的是MSP430FR2111

  • "我目前手中没有USB-FET的设备,只有JTAG,和M430F5528的eZ-FET Lite,请问这个要怎么设置呢?因为就以上图中,我也没有找到相关的匹配项,"

    所以您现在的烧录器是eZ-FET Lite?没有使用MSP-FET等?您现在MSP430以及烧录器是如何连线的?

    若是可以的话,请给出相关的截图和图片。我对您现在的描述有一些疑惑
  • 你好,

    我现在手中只有JTAG烧录器,以及如下eZ-FET Lite。但是没有MSP-FET以及其他烧录器。

    我是想烧录这块电路板,烧录接线原理图如下:

    像上面原理图中,使用JTAG,在CCS中也有修改添加之前你发的链接中的内容,但是依旧是提示USB-FET未发现。

  • 你好,请问这个可以解决吗?还是说需要买MSP430FR2111的板子?
  • 若只是用来烧录的话,eZ-FET Lite是够用的,但 eZ-FET Lite仅支持SBW,不支持完整的JTAG。

    www.ti.com.cn/.../slau647o.pdf

    Table 1. Debug Probes Features and Device Compatibility

    Supports all programmable MSP430 and CC430 devices
  • 你好,我还需要仿真调试,这样还是没有解决掉实际问题,就是还是会有未发现USB-FET的错误, 或者说你那边有没有这款芯片的板子,我这边可以购买,或者烧录器,但不是USB-FET烧录器,这个太贵了。
  • 使用eZ-FET Lite时,弹窗是未发现USB-FET,或者未知设备,但是USB驱动已经安装,重启电脑也无用。
  • 你好,请问如果用来仿真调试,烧录等操作,现在只能是USB-FET烧录器是吗?这个我看着要好几百人名币。
    不知是不是MSP430FR2111芯片有点特殊的原因,使得很多烧录器不匹配还是什么原因。
  • “使用eZ-FET Lite时,弹窗是未发现USB-FET,或者未知设备”

    不连接FR2111,只是MSP430F5529 launchpad的话,可以发现吗?

    可以不购买MSP-FET的,板载的eZ-FET lite也是烧录的,但是CCS 只支持三种调试器:eZ FET、MSP-FET 和 MSP-FET430UIF

    所以想使用CCS的话,需要购买带eZ-FET的开发板,而不是eZ-FET lite

    www.ti.com.cn/.../MSP-EXP430FR2311

    板载 eZ-FET 仿真
  • 你好,请问你发的这个链接的MSP-EXP430FR2311的板子,带有eZ FET,这个是可以接到自己做的MSP430FR2111的板子上调试下载程序的是吗?好的,非常感谢

  • 是的,您的理解是正确的