你好,
关于MSP430FR2111这款MCU如果要仿真调试,我有几个问题想请教,
1、2pin JTAG无法实现,主要是在CCS中没有找到匹配项,请问这个是怎么回事呢?
2、请问使用M430F5528的eZ-FET Lite 要怎么去配置烧录和调试仿真呢,在CCS中,每次是USB-FET为发现。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
你好,
关于MSP430FR2111这款MCU如果要仿真调试,我有几个问题想请教,
1、2pin JTAG无法实现,主要是在CCS中没有找到匹配项,请问这个是怎么回事呢?
2、请问使用M430F5528的eZ-FET Lite 要怎么去配置烧录和调试仿真呢,在CCS中,每次是USB-FET为发现。
John Xu1 说:1、2pin JTAG无法实现,主要是在CCS中没有找到匹配项,请问这个是怎么回事呢?
您可以在CCS内进行设置的,请参考链接
John Xu1 说:2、请问使用M430F5528的eZ-FET Lite 要怎么去配置烧录和调试仿真呢,在CCS中,每次是USB-FET为发现。
默认是不需要配置的,直接点击debug按键理论上就可以
若是您不可以的话,请给出相关截图
John Xu1 说:1、在工程中的匹配项没有如下图,
请认真参考我之前给出的参考链接,在您使用的CCS安装文件夹内的 ccs\ccs_base\common\targetdb\drivers 找到 msp430_emu,而后进行修改,添加
<property Name="Interface Type" desc="Interface Type" Type="choicelist" id="interfaceType" Value="3">
<choice Name="4 Wire JTAG protocol used" value="0"/>
<choice Name="2 Wire (Spy-bi-wire) JTAG protocol used" value="1"/>
<choice Name="2 Wire Devices accessed by 4wire JTAG protocol" value="2"/>
<choice Name="Protocol will be detected automatically" value="3"/>
</property>
之后就可以出现图示部分,亲测有效
John Xu1 说:2、我目前手中没有USB-FET的设备,只有JTAG,和M430F5528的eZ-FET Lite,请问这个要怎么设置呢?因为就以上图中,我也没有找到相关的匹配项,
就选您上图中的TI MSP430 USB1
John Xu1 说:3、请问如果使用IAR,我看上面的DEBUG只有FET的,也是没有JTAG的,请问这个有什么建议吗?
目前我使用的都是CCS,毕竟免费且功能强大
你好,请问你发的这个链接的MSP-EXP430FR2311的板子,带有eZ FET,这个是可以接到自己做的MSP430FR2111的板子上调试下载程序的是吗?好的,非常感谢