This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[FAQ] MSP-GANG: 软件更新 - 更快的编程速度

Part Number: MSP-GANG

我们很高兴地宣布推出 MSP-GANG 器件的新软件更新!得益于这个新的更新,编程时间大幅减少(在某些器件上减少多达 32.1%)!

对于可能不熟悉 MSP-GANG 编程器的人,可以查看下面这些背景知识。

什么是 MSP-GANG

  • MSP-GANG 是一款 MSP430/MSP432 器件编程器,可通过 JTAG、Spy-Bi-Wire 或 BSL 接口同时对多达 8 个完全相同的 MSP430/MSP432 闪存或 FRAM 器件进行编程。
  • MSP-GANG 可使用标准的 RS-232 或 USB 连接与主机 PC 相连,并提供灵活的编程选项,让用户可以完全自定义流程。
  • 它附带了一个 DLL(动态链接库),使客户能够定义其特定的编程流,并提供了一个直观的 GUI,使编程变得简单。
  • 多个编程模式,包括:
  1. 交互模式:使用 MSP-GANG 编程器 GUI 连接到 PC 时进行编程。
  2. 基于映像进行编程:可在 MSP-GANG 上存储包含配置选项和代码文件的映像。这允许用户在不连接到 PC(独立模式)的情况下对 MSP 器件进行编程。
  3. 基于脚本进行编程:允许开发人员自动执行更复杂的编程程序。

软件更新和数据的优势

此更新为用户提供

  • 吞吐量提高多达1%。这使得用户无需额外的资金投入即可提高产能。
  • 更短的测试时间,从而降低生产成本。

编程时间比较

如何使用 FRAM 而不是闪存来减少编程时间?

与闪存相比,使用 FRAM 有 2 个优势:

  • 在编程之前,FRAM 不必为空。这意味着您可以跳过空白检查并节省时间:
    • Connect Target > ERASE FRAM > BLANK check> Write Application Code > Verify
    • 您可以快速写入 FRAM。这意味着您可以直接从 JTAG 写入 FRAM,而不是先将数据复制到 RAM。
      • 节省将应用程序(RAM 加载程序)和数据加载到目标器件的 RAM 所需的时间。

此处获取更新!

  • 我们建议您在发布新问题之前先搜索 E2E支持论坛,E2E支持论坛已经拥有数十万个已得到解答的话题。  这通常是解决问题的最快方法。