我们很高兴地宣布推出 MSP-GANG 器件的新软件更新!得益于这个新的更新,编程时间大幅减少(在某些器件上减少多达 32.1%)!
对于可能不熟悉 MSP-GANG 编程器的人,可以查看下面这些背景知识。
什么是 MSP-GANG?
- MSP-GANG 是一款 MSP430/MSP432 器件编程器,可通过 JTAG、Spy-Bi-Wire 或 BSL 接口同时对多达 8 个完全相同的 MSP430/MSP432 闪存或 FRAM 器件进行编程。
- MSP-GANG 可使用标准的 RS-232 或 USB 连接与主机 PC 相连,并提供灵活的编程选项,让用户可以完全自定义流程。
- 它附带了一个 DLL(动态链接库),使客户能够定义其特定的编程流,并提供了一个直观的 GUI,使编程变得简单。
- 多个编程模式,包括:
- 交互模式:使用 MSP-GANG 编程器 GUI 连接到 PC 时进行编程。
- 基于映像进行编程:可在 MSP-GANG 上存储包含配置选项和代码文件的映像。这允许用户在不连接到 PC(独立模式)的情况下对 MSP 器件进行编程。
- 基于脚本进行编程:允许开发人员自动执行更复杂的编程程序。
- 可从我们的产品页面下载定期发布的软件版本,添加新器件和新特性/增强功能。
- 查看 MSP-GANG 产品页面!
软件更新和数据的优势
此更新为用户提供
- 吞吐量提高多达1%。这使得用户无需额外的资金投入即可提高产能。
- 更短的测试时间,从而降低生产成本。
编程时间比较


如何使用 FRAM 而不是闪存来减少编程时间?
与闪存相比,使用 FRAM 有 2 个优势:
- 在编程之前,FRAM 不必为空。这意味着您可以跳过空白检查并节省时间:
- Connect Target > ERASE FRAM > BLANK check> Write Application Code > Verify
- 您可以快速写入 FRAM。这意味着您可以直接从 JTAG 写入 FRAM,而不是先将数据复制到 RAM。
- 节省将应用程序(RAM 加载程序)和数据加载到目标器件的 RAM 所需的时间。
在此处获取更新!