This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

MSP430F449: MSP430F449 LCD液晶顯示異常,但斷電再復電後正常

Part Number: MSP430F449

有問題想詢問TI團隊:

1. MCU工作電壓為3.3V,但卻只有1.8V左右的電壓波形,而在LCD上會極度淡化,需要從某一角度才能看到殘像,而照理需要顯示為數字的部份,也顯示出非數字的異常字樣,

而當電源斷開再復電,LCD異常顯示狀況便會消失,顯示恢復正常。

想詢問:

1. MSP430F449在的LCD驅動模塊有這類的BUG嗎?

2. 為何會有斷開總電源再復電就恢復的情況,電源是使用電壓3.6V的電池,也都是新品電池,電路上也都有裝LDO與鉭質電容與MLCC穩壓與濾波,還有其他可能狀況嗎?

  • 您好我们已收到您的问题并升级处理,如有答复将尽快回复您。谢谢!

  • 请你测试以下信息,这样方便我们缩小问题范围:

    请问您是否测试了示例代码Example 1, Example 2, Example 3? 如果是软件或硬件问题可以帮助我们缩小范围。

    1. 我们没有任何验证过的勘误表与该器件上的 LCD 有关。

    2. 完全复位可能是复位无法正确复位的各种寄存器,否则,如果您可以验证示例代码可以正常工作,那么我们就可以执行代码的下一步。如果示例代码没用,那么您需要查看硬件系统。

  • 您好:

    謝謝提供範例的Sample Code,LCD顯示部分的Code應該是沒有特別大的問題,因為剛燒錄完成均為正常(LCD驅動波形、工作電壓3.3V)。

    在燒錄完成那時,所有的功能(LCD顯示、GPIO功能、通信功能)均是可正常動作,而在量測MCU的工作電壓也是3.3V,LCD的驅動波形也是正常(如下圖左),但卻會有某幾只成品會發生被抬升500mV,且最高點僅為2V左右的驅動波形(如下圖右),但在此時MCU的電壓是3.27V,有耗電流增加到10mA的狀況,而這個狀況只要將電源斷開便會恢復正常(工作電壓3.3V、耗電恢復為正常的省電模式Iq:200uA以內),目前還不知道為何會有這種狀況產生,若有相關解決方式再煩請提供參考。

  • 感谢您提供的信息,已跟进给工程师,如有答复将尽快回复您。

  • 您提供的波形和user guide中的波形很相似,不过第二个图像的偏移很奇怪:

    为了更好地解决您的问题,您能否提供以下信息:

    • 请问您使用的是Mux(多路复用器)还是静态格式? 如果是Mux,那么是哪种多路复用模式?
    • 这个问题是在一个segment有还是每个segment上都有?
    • 如果该问题在电源循环时被修复,那么在问题出现之前是否有一段设定的时间?还是说是在启动时?
  • HI Cherry Zhou:

    第二個示波器圖像真的滿特別,他是從0.5 V ~ 1.8 V那邊,會有什麼設定或是什麼狀況會使LCD輸出是這種電壓嗎?

    ●我們使用的是3-Mux

    ●LCD基本上每一隻腳的輸出都怪怪的,不論是COM或是segment(如下圖),大概都是這幾種狀態的波形,電壓振幅也差不多是這樣。

    ●將電源(3.6V電池)拔除後再重新接上電源後會恢復,而基本上我們是只要接上電源後就不會斷開電源,但會定時重複設定暫存器,但目前出現問題並不是全數,而是機率性的,大約2%的異常率,而異常狀況都相似。

  • 非常感谢您的回复,已反馈给工程师,如有新的消息会尽快给到您。

  • 您好,我们目前有一些想法但是还需要您提供以下信息,方便我们缩小问题范围:

    • 有没有任何其他复位可暂时解决此问题? 例如,在保持电路板通电的同时触发复位引脚。
    • 当您使用demo code时,该问题是不是同时出现?
    • 您能否测量当重新连接电源时,出现错误需要多长时间?您也可以发送以下波形给我们:从加电状态到正确状态,再到错误状态。
    • 一旦处于错误状态,是会一直保持在该状态直到发生电源循环还是系统会自己解决该问题?

    期待您的反馈!