有問題想詢問TI團隊:
1. MCU工作電壓為3.3V,但卻只有1.8V左右的電壓波形,而在LCD上會極度淡化,需要從某一角度才能看到殘像,而照理需要顯示為數字的部份,也顯示出非數字的異常字樣,
而當電源斷開再復電,LCD異常顯示狀況便會消失,顯示恢復正常。

想詢問:
1. MSP430F449在的LCD驅動模塊有這類的BUG嗎?
2. 為何會有斷開總電源再復電就恢復的情況,電源是使用電壓3.6V的電池,也都是新品電池,電路上也都有裝LDO與鉭質電容與MLCC穩壓與濾波,還有其他可能狀況嗎?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
有問題想詢問TI團隊:
1. MCU工作電壓為3.3V,但卻只有1.8V左右的電壓波形,而在LCD上會極度淡化,需要從某一角度才能看到殘像,而照理需要顯示為數字的部份,也顯示出非數字的異常字樣,
而當電源斷開再復電,LCD異常顯示狀況便會消失,顯示恢復正常。

想詢問:
1. MSP430F449在的LCD驅動模塊有這類的BUG嗎?
2. 為何會有斷開總電源再復電就恢復的情況,電源是使用電壓3.6V的電池,也都是新品電池,電路上也都有裝LDO與鉭質電容與MLCC穩壓與濾波,還有其他可能狀況嗎?
您好:
謝謝提供範例的Sample Code,LCD顯示部分的Code應該是沒有特別大的問題,因為剛燒錄完成均為正常(LCD驅動波形、工作電壓3.3V)。
在燒錄完成那時,所有的功能(LCD顯示、GPIO功能、通信功能)均是可正常動作,而在量測MCU的工作電壓也是3.3V,LCD的驅動波形也是正常(如下圖左),但卻會有某幾只成品會發生被抬升500mV,且最高點僅為2V左右的驅動波形(如下圖右),但在此時MCU的電壓是3.27V,有耗電流增加到10mA的狀況,而這個狀況只要將電源斷開便會恢復正常(工作電壓3.3V、耗電恢復為正常的省電模式Iq:200uA以內),目前還不知道為何會有這種狀況產生,若有相關解決方式再煩請提供參考。


您提供的波形和user guide中的波形很相似,不过第二个图像的偏移很奇怪:

为了更好地解决您的问题,您能否提供以下信息:
您好,我们目前有一些想法但是还需要您提供以下信息,方便我们缩小问题范围:
期待您的反馈!