This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

MSP430FR2433: CAN通讯

Part Number: MSP430FR2433
Other Parts Discussed in Thread: TCAN4550

MSP430FR2433  做CAN通讯   ,MSP430FR2433内部没有CAN通讯功能的控制器,是否外面要设计一个CAN通讯的控制器模块IC 加一个CAN收发器,CAN通讯的控制模块的IC能否推荐一个。

  • 您好我们已收到您的问题并升级到英文论坛,如有答复将尽快回复您。谢谢!

  • 您好,我们建议您可以考虑下有集成收发器 (如 TCAN4550) 的 CAN 控制器。

  • 有没有3.3V工作的   主要和430通讯   

  • 再帮您问下哈,有新的答复会尽快给到您。

  • 您好,关于您的问题,目前询问了两个团队不同的工程师,都比较建议您考虑TCAN4550。

    该器件具有集成 CAN FD 控制器的外部 CAN 收发器。 可以通过 SPI 与 MCU 连接,从而可以从CAN 总线发送和接收 CAN FD 信息。

    TCAN4550 由电池电压通过 Vsup (5.5V - 30V) 供电,并且为 CAN 收发器生成 5V 电源。 同时该器件还具有一个 Vio 输入来设置逻辑电平,因此可以安全地与 3.3V MCU 连接。

    希望以上回答对您有所帮助,如有其他问题请随时联系我们。