This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
MSP430FR2433 做CAN通讯 ,MSP430FR2433内部没有CAN通讯功能的控制器,是否外面要设计一个CAN通讯的控制器模块IC 加一个CAN收发器,CAN通讯的控制模块的IC能否推荐一个。
您好,我们建议您可以考虑下有集成收发器 (如 TCAN4550) 的 CAN 控制器。
您好,关于您的问题,目前询问了两个团队不同的工程师,都比较建议您考虑TCAN4550。
该器件具有集成 CAN FD 控制器的外部 CAN 收发器。 可以通过 SPI 与 MCU 连接,从而可以从CAN 总线发送和接收 CAN FD 信息。
TCAN4550 由电池电压通过 Vsup (5.5V - 30V) 供电,并且为 CAN 收发器生成 5V 电源。 同时该器件还具有一个 Vio 输入来设置逻辑电平,因此可以安全地与 3.3V MCU 连接。
希望以上回答对您有所帮助,如有其他问题请随时联系我们。