Part Number: MSP430FR6043
TI的专家,
您们好,在调试MSP430F6043的升级功能,

1.slau550aa文档内介绍的 BSL版本,找不到, 最终链接都是 MSP430BSL_1_02_00_01.zip 这个版本, 但文件包内没有 FR6043的工程, 请还帮忙找一个适合6043的版本
2.FR6043的 FRAM 空间为: 6000~15FFF. 我们的应用程序 有45K左右,在使用MSP430FRBoot_1_03_00_00 host例程升级的时候, 无法加载我们APP.TXT,
程序小点的没有问题, FR6043的 FRAM 空间为: 6000~15FFF. 其中 F000- OXFFFF定义为了 bootloader,
是不是 bootloader 分割后前后地址 都不能满足 40K的连续地址, 导致加载不上。