TI E2E™ 设计支持论坛将于 5 月 30 日至 6 月 1 日进行维护。如果您在此期间需要技术支持,请联系 TI 的客户支持中心寻求帮助。

该讨论已被锁定。
您不能再向该讨论中发布新回复。如果您有问题可以开始新讨论

MSP430FR2633: MSP430 上电初始化时间

Part Number: MSP430FR2633
Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR2676

1.工程环境

     使用  MSP430FR2633芯片,CapTIvateDesignCenter软件生成的工程。使用UART的自动波特率模式来用作LIN通信。                 

2.有规定上电后100ms需要初始化完成,并能正常工作。但是发现时钟初始化时间过长   ,时钟初始化参考例程的,配置如下: 

3.时钟初始化时间

在时钟初始化前后添加IO翻转,测量得出IO翻转间隔80ms.       

请教一下应该如何快速启动,优化时钟初始化的时间?