Part Number: MSP430F5529
Other Parts Discussed in Thread: MSP-FET, MSPBSL
描述
我在使用msp430f5529刷入固件时,Jtag接口烧断,导致无法使用Jtag,想通过BSL串口方式解锁Jtag
我了解到msp430f5529的数据手册中写到有两种BSL方式,分别是USB BSL 和UART BSL,如图


我在使用UART BSL过程中遇到了麻烦。
硬件连接
我以下方式MSP-FE连接自己的开发板,
| Target msp430f5529 MCU | MSP-FET |
| VCC(3V3) | VCC_TOOL(Pin2) |
| GND | GND(Pin9) |
| RST/NMI/SBWTDIO(Pin76) | TDO/TDI(Pin1) |
| TEST/SBWTCK(Pin71) | TCK(Pin) |
| P1.1 | UART_TXD(Pin12) |
| P1.2 | UART_RXD(Pin14) |
连接方式参考的是这个

软件运行
然后在命令行BSL Scripter 3.4.0.1使用进行烧录,结果失败了。
命令行内容BSL-Scripter.exe script_5xx_uart.txt
script_5xx_uart.txt文件的内容是
// //Script example 6xx UART BSL //Device tested: MSP430F6459 //Comm Bridge used: MSP-BSL Rocket // //Download the blink application //through UART BSL // LOG MODE 5xx UART COM10 9600 MASS_ERASE DELAY 2000 //gives the wrong password to //mass erase the memory RX_PASSWORD .\pass32_wrong.txt RX_PASSWORD .\pass32_default.txt RX_DATA_BLOCK .\blinkLED_f5529.txt SET_PC 0x4400
错误提示

疑问
msp430f5529是否可以通过UART BSL进行烧录?如果可以,我该如何操作?
这里面(MSP430 Flash Devices Bootloader (BSL))似乎是说msp430f5529不支持UART BSL方式,但是msp430f552x数据手册中又列出了UART BSL的方法,我很疑惑