Part Number: EVM430-FR6043
Other Parts Discussed in Thread: OPA838
我有兩塊相同電路板 , #1是本身在使用的電路版 , #2是最近新購入的電路板 , 同樣參數設定去做測試結果並不相同 , 請問是什麼原因造成 ? 可否提供相關幫助



This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Part Number: EVM430-FR6043
Other Parts Discussed in Thread: OPA838
我有兩塊相同電路板 , #1是本身在使用的電路版 , #2是最近新購入的電路板 , 同樣參數設定去做測試結果並不相同 , 請問是什麼原因造成 ? 可否提供相關幫助



您好,
有没有调换这两个换能器做测试? 是否是换能器的问题。
其次我看起来是放大倍数不一样,看起来应该不是硬件上的问题,可能是两个板子里面的程序配置的放大倍数不同,请重新下载相同的程序测试下。
谢谢!
Best Regards
Johnson
您好,
你可以重新下载程序到两个板子里面,然后在USS design Center调整参数,并且同时更新到两块板子里试一下。
Thanks!
Best Regards
Johnson
您好,
如果硬件和程序都一致的话,看起来可能是前面呃OPA838有问题,程序就是我们release的那个demo。
顺便看一下这个OPA838外置运放的电阻是否不对:

检查一下这个R60 R61是不是不太对。
同时可以用示波器测一下接到MCU引脚上的波形峰值是不是有区别。
谢谢!
Best Regards
Johnson
確認過兩塊板子R60 R61與電路圖提供的數值一樣,並未有差異
示波器引腳後的波型有點差異,請問此部分是甚麼原因造成的呢?
有方法能調整至兩塊板子一致嗎?
Hi,
您指的是连接到MCU引脚上的波形有差异是吗?
麻烦用示波器检查一下换能器引脚的波形,MCU引脚上的波形是经过OPA838运放之后的,如果OPA838的输入信号波形一样,但是输出信号波形不同的话, 那应该是OPA838这一块电路的问题,这里放大倍数应该是182倍,可以检查下是否有问题。
如果OPA838输入信号就有差异的话,可以检查下给换能器的激励信号是否一致。
问题大概率是出现在前端OPA838那一块AFE电路。MCU内部采集到的波形就是在MCU引脚上的波形,如果这里有问题的话,最终上位机上看到的波形肯定会有差异。
Thanks!
Best Regards
Johnson