This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

EVM430-FR6043: EVM430-FR6043 兩塊板子測試結果差異很大

Part Number: EVM430-FR6043
Other Parts Discussed in Thread: OPA838

我有兩塊相同電路板 , #1是本身在使用的電路版 , #2是最近新購入的電路板 , 同樣參數設定去做測試結果並不相同 , 請問是什麼原因造成 ? 可否提供相關幫助

  • 您好,您的问题将由资深工程师为您解答。

  • 您好,

    有没有调换这两个换能器做测试? 是否是换能器的问题。

    其次我看起来是放大倍数不一样,看起来应该不是硬件上的问题,可能是两个板子里面的程序配置的放大倍数不同,请重新下载相同的程序测试下。

    谢谢!

    Best Regards

    Johnson

  • Hi Johnson 

    抱歉這麼慢回復您

    後續我在測試使用相同換能器在兩塊版子上測試,得到的結果差異很大

    已嘗試重新按裝程序並再次測試,結果還是一樣,

    應該為你所提出的两个板子里面的程序配置的放大倍数不同,如果這樣我要怎麼去調整為一樣呢?

    可否提供教學 謝謝

  • 您好,

    你可以重新下载程序到两个板子里面,然后在USS design Center调整参数,并且同时更新到两块板子里试一下。

    Thanks!

    Best Regards

    Johnson

  • 我已試過重新下载程序到两个板子里面,然后在USS design Center调整後以相同參數再測試,但是結果還是差異甚大

    請問還有其他方式校正嗎 或者是你的程序版本比較特別呢?  可否給我一些意見

  • 您好,

    如果硬件和程序都一致的话,看起来可能是前面呃OPA838有问题,程序就是我们release的那个demo。

    顺便看一下这个OPA838外置运放的电阻是否不对:

    检查一下这个R60 R61是不是不太对。

    同时可以用示波器测一下接到MCU引脚上的波形峰值是不是有区别。

    谢谢!

    Best Regards

    Johnson

  • 確認過兩塊板子R60 R61與電路圖提供的數值一樣,並未有差異

    示波器引腳後的波型有點差異,請問此部分是甚麼原因造成的呢?

    有方法能調整至兩塊板子一致嗎?

  • Hi,

    您指的是连接到MCU引脚上的波形有差异是吗?

    麻烦用示波器检查一下换能器引脚的波形,MCU引脚上的波形是经过OPA838运放之后的,如果OPA838的输入信号波形一样,但是输出信号波形不同的话, 那应该是OPA838这一块电路的问题,这里放大倍数应该是182倍,可以检查下是否有问题。

    如果OPA838输入信号就有差异的话,可以检查下给换能器的激励信号是否一致。

    问题大概率是出现在前端OPA838那一块AFE电路。MCU内部采集到的波形就是在MCU引脚上的波形,如果这里有问题的话,最终上位机上看到的波形肯定会有差异。

    Thanks!

    Best Regards

    Johnson