Hi ALL:
请教TI是否有出MSP430F5659试验板?
TI MSP430系列众多,但是TI给的实验板支持的版本却不多,如何选择MSP430开发用的试验板?
BR
Wu. Zhi-Rong
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Hi ALL:
请教TI是否有出MSP430F5659试验板?
TI MSP430系列众多,但是TI给的实验板支持的版本却不多,如何选择MSP430开发用的试验板?
BR
Wu. Zhi-Rong
Hi Lian:
谢谢你的回复!
因为我们开发所需的Flash 和 RAM都比较大,我们希望能在试验班上先开发验证评估软体,所以想要Flash 和 RAM都比较的试验板,看到只有MSP-EXP430F5438这款Flash和RAM最大了,但是MSP430F5438和msp430f5659在功能上存在差异,是否有Pin to Pin和msp430f5659相兼容的开发板?
我看到的socket的连接有三个:MSP-TS430PZ100USB,MSP430F643x,MSP430F663X,他们在使用上有和区别?
BR
Wu Zhi-Rong
楼主,我的建议是,直接做板子吧。
目前你的系统有什么需求?我们帮你评估一下是否都满足,如果满足,你直接做板子,想找一个匹配的开发板,目前比较难。
谢谢。
楼主,
这个资源没问题,无论Flash、ram,还是外设,都可以满足。
CC3000内置协议栈,外部代码量一般不会大,CC2564一般也只是接口通信需求,12864也没什么特殊需求,除非字库很大。
不知道你还有什么特殊要求么?
谢谢。
HI Leon:
非常感谢你的及时回复。
Sorry, 我们使用的12864是其实是点阵,并无RAM,完全取决于GPIO的扫描,
MSP430F5659的system freq. 能达到多少MHZ?
另外就你之前所提,wifi 和 Bt 占用的flash并不多,F5659 内部flash是否可以做存储器供用户Application存储数据使用,类似外挂的spi flash功能?
BR
Wu Zhi-Rong
内部Flash可以用来存数据。
如果你要持续刷12864,这个就比较麻烦了啊。128 x 64 x 60 Hz / 8 = 61.440KB / s。也就是意味着 20us 就得GPIO发一次8bit并行数据出来。
所以20us中断一次,然后中断里面直接IO口输出数据。这样不知道显示效果如何。
大家评估一下。