F5438,与LORA模块使用SPI通讯,在不接模块时,相关端口设置为输出低电平,功耗稳定在3ua(LPM3),然后连接测试,将相关端口进行配置后,将模块休眠、芯片休眠,应该稳定的电流, 出现两种情况:
1,如刚刚供电时,功耗大约在7ua,然后一点点攀升,可能达到100多ua然后再回落到几十,再攀升
2,在测试开机的时候,偶尔电流在30几ma左右,可能性甚至达到30%,经测试这个不是外接模块产生的,不知道是什么原因
模块上有几个输出端口,我在板上进行的连接,但在实际使用中并无作用,我设置的有输出低电平,或者输入,上拉、下拉都试过,并无效果。
我自己感觉是出现在与模块连接的几个管脚上,但找不到原因,烦请指点,谢谢