1,首先先是用板载仿真器下载示例程序,到最后一步总是显示“MSP430: Error connecting to the target: Could not find device (or device not supported)
开关、短路帽都是正确的,不知那哪里出了问题
2,然后用MSP430-FET430UIF仿真器试了,出现了让我很紧张的问题:提示熔丝被烧断了。我用的是正版的仿真器,不知道为什么会出现这种情况。我的开发板以后还能下载程序吗?听说熔丝断了就不能仿真了
希望各位帮一下忙!
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
1,首先先是用板载仿真器下载示例程序,到最后一步总是显示“MSP430: Error connecting to the target: Could not find device (or device not supported)
开关、短路帽都是正确的,不知那哪里出了问题
2,然后用MSP430-FET430UIF仿真器试了,出现了让我很紧张的问题:提示熔丝被烧断了。我用的是正版的仿真器,不知道为什么会出现这种情况。我的开发板以后还能下载程序吗?听说熔丝断了就不能仿真了
希望各位帮一下忙!
1. 熔丝被烧断后,芯片无法通过SBW或者JTAG访问,所以也就无法被找到。
2. 熔丝一旦被烧断,芯片只能通过BSL下载代码,无法进行仿真。
3. 带熔丝烧断功能的仿真器,可以在操作软件中选择烧断熔丝操作。该操作不可逆。
4. 如果楼主的芯片被烧断熔丝,要想仿真的话只有更换芯片。
您好!首先非常感谢解答!
这块板子是艾睿合众代工的F5529的板子,在艾瑞的网站上下过板子的资料。第一次用印象中应该是几个月前,没有直接下程序,按照用户指南(附件中)进行过板载USB接口测试,印象中是成功的。后来的板载功能测试没有试过。
当时的确什么都不懂,看到有板载仿真器烧写的资料,以为是必须的,就找了一个原装的仿真器试过。印象中总是通过不了,就没继续下去。由于别的事情这块板子闲置下来。最近要做一个项目要用到5529,于是又拿出来用了,第一次下示例程序就遇到前面描述的情况。
我想可能是前面误操作所致,最后再次感谢您的回答。
谢谢您的解答!还是想问一下在TI原装的仿真器软件中,如何设置是否烧断熔丝的操作?操作不可逆是指一旦烧断熔丝就不可恢复,还是指设置上的不可逆?
这样的话,你检查下开发板上MCU的PUR管脚对应的那个跳线是否去掉。我忘了那个编号了,那个跳线是用来进入USB的BSL状态的。如果进入了USB的BSL状态,你也是没法连接设备的。
你用的什么仿真软件?
操作不可逆是指一旦烧断了熔丝,芯片就不可恢复了。
那个跳帽一直插着在。您说的是烧写软件吗?烧写软件是FET-Pro430。是不是换了F5529芯片就可以用了?