This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

msp430g2553 定时器

Other Parts Discussed in Thread: MSP430G2553

是不是这个单片机没有定时器B?如果我需要定时器来产生四个PWM波,应该如何设置?

  • 你好,

    MSP430G2553只有两路定时器,A0,A1。

    可以用一个定时器加软件驱动GPIO的方式来产生4路PWM,但是前提是要知道你四路PWM输出的需求:4路PWM是否同频,同相位,以及各路PWM占空比的要求。

    -   Michael Qian

  • 四路不同的PWM。同频,同相位,我不是很清楚,只要占空比各不相同,且可调。

  • 楼主你好!

    1、MSP430G2553 没有timer B。但是有两个timer A,每个timer A 有 3个比较器CCR寄存器;

    2、每个timer A中,使用一个比较器作为周期寄存器,设置pwm的频率,另外两个比较器作为比较值调节占空比;

    3、通过2,2个timer A可以获得4通道pwm;

    4、如果需要同步两个timer,可以让两个timer 使用同一时钟源,然后通过软件的方法,同步两个timer。