This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

给MSP430F5438下载时出现“加载BSL密码失败”是怎么回事



  • zhibin liang,

    你多试几次试试,如果每次都是这个提示,一般是因为之前芯片使用者将熔丝烧断了,烧断后只能通过BSL下载程序了,且需要正确的密码才可以。如果是这样的话,基本上,这个芯片对你来说就是不可用的了。换个芯片试试吧。

    关于加密功能,请参考:

    http://www.deyisupport.com/question_answer/microcontrollers/msp430/f/55/t/4274.aspx

  • 你好,我也是这个芯片,在网上买的模板也是这个问题,但是用JTAG的时候报错   

    Fatal error:Failed to find device(or device not be supported),

    我是想问一下,如果这个芯片已经烧了熔丝,那么用JTAG的时候是这个错误么?还是其他的呢?如果不是熔丝的问题,这个要怎么解决啊?

  • 估计买到翻新的ic了,或者是拆件的