TI E2E™ 设计支持论坛将于 5 月 30 日至 6 月 1 日进行维护。如果您在此期间需要技术支持,请联系 TI 的客户支持中心寻求帮助。

This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

MSP430F5438A: 关于唤醒时间的疑问

Part Number: MSP430F5438A

我的程序中,没有设置SVSMLACE和SVSLMD,这两个位的默认值都是0

所以应该对应表2-5的第一行,即SVSL Control Mode对应antomatic,SVML Control Mode对应manual

我同样没有配置过SVSLE,这个位的默认值是0,我比较关系的唤醒时间,可以看出是fast模式,也是我希望的模式

以上理解,不指导正确与否?

问题1.请问表2-6中的Off是什么含义呢?

问题2.下图中的红框的两列是什么含义呢 不太理解 提到唤醒时间的时候,有normal和full performance之分,前者慢一些后者快一些,第二列“AM, LPM0, LPM1 SVSL State”中的normal和full performance是什么含义呢?

  • 我的理解有问题

    SVSLE 这个位 默认是1 因此 默认的配置应该是表2-6的第二行

    即100 对应的是正常唤醒 不是fast

    至于

    Off

    normal

    full performance

    应该是指对应的SVS或者SVM的工作状态吧

  • 你好,

    应该是指对应的SVS或者SVM的工作状态吧

    对。SVSLE是一个使能位,默认是1。

    提到唤醒时间的时候,有normal和full performance之分,

    normal 还是 full perfomance取决于SVSLFP位,为0时代表normal,此时对应的唤醒时间是SLOW;为1时代表full performance,此时唤醒时间是FAST。