This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
鄙人 已发过 一个 关于 LPM3 低功耗的 帖子 ,可惜有位大神 答非所问~~
希望 这次 有能解答的大神,谢谢~~
鄙人 在进入 低功耗 前 关闭了 外围器件的 使能等~~电流 降低 很明显~~
但是!!但是 在进入 LPM3 模式后 发现 电流 无变化~~~ 很是 稀奇?? 请问 哪位 大神 解答一下 这个现象 最可能的原因,请不要 一句带过~~感谢!!
(鄙人 在 定时器中断 中退出 低功耗 ,外接 32k 低速晶振 8分频,定时8秒,很准)
在我的板子上 直接 测试 TI给 的code , 电流最低 是 5mA!!
mA 啊~~
我总觉得 是我板子有 吃电的地方, 这样是不是可以 排除 软件程序的问题了??
你好!
建议:
1.在研究低功耗时首先得明白这个功耗从哪里来,所以先尽可能拆掉所有的可能耗电的外设。
2.将MCU的I/O在进入低功耗模式前,配置成GPIO模式,同时配成输入的一定要设置上下拉电阻(跟default状态一致,让电流最小),配成输出的输出电平也应与default状态保持一致,然电流最小。
3.将所用外设关闭(特别注意有时钟源的外设),同时确定没有clock request。
现 阶段 发现 是板子设计 有问题~~ 但是 还是暂未发现 为什么 进入 LPM3 模式后电流无变化。 看来 还是需要慢慢研究, 现在 鄙人这儿 降低电流 最明显的方式 就是 1. 控制外围 芯片 的使能
2. 控制 没有用的 管脚输出寄存器为低,并将方向改为 输入。
是不是 还有其他降低功耗需要注意的地方,还需继续深入学习,最后 感谢各位 的答复。