This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

5438A LPM3 模式 低功耗!求解答~~谢谢~~



鄙人 已发过 一个 关于 LPM3 低功耗的 帖子 ,可惜有位大神 答非所问~~

 

希望 这次 有能解答的大神,谢谢~~

 

鄙人 在进入 低功耗 前  关闭了 外围器件的 使能等~~电流 降低 很明显~~

但是!!但是 在进入 LPM3 模式后 发现 电流 无变化~~~  很是 稀奇??  请问  哪位 大神 解答一下  这个现象 最可能的原因,请不要 一句带过~~感谢!!

(鄙人 在 定时器中断 中退出 低功耗 ,外接 32k 低速晶振 8分频,定时8秒,很准)

 

  • 不要 沉了啊~~    TI 的 大神们 解答下吧~~

  • 没理解你的问题,你是先关闭了所有外设以后再进入低功耗的还是直接进入低功耗,但是功耗没有降低?

  • 我刚做了这方面的测试,测试的结果与datasheet基本吻合。

    不知道你有没有在进入LPM3前把所有的I/O设置为GPIO,只关外设好像还会有很大的电流。

    如果实在不行,建议在main()函数的最前加入:关WDT;所有的IO设置为输入或输入;然后进入LPM3. 最后测量下电流。

  • 3 楼 的老大~~  您有没有  看清我的 帖子啊~~  我写的 很明白了。。。。。。。。

  • 在我的板子上 直接 测试 TI给 的code  ,  电流最低 是 5mA!!

     

    mA  啊~~

    我总觉得 是我板子有 吃电的地方,  这样是不是可以 排除 软件程序的问题了??

  • 你好!

    建议:

    1.在研究低功耗时首先得明白这个功耗从哪里来,所以先尽可能拆掉所有的可能耗电的外设。

    2.将MCU的I/O在进入低功耗模式前,配置成GPIO模式,同时配成输入的一定要设置上下拉电阻(跟default状态一致,让电流最小),配成输出的输出电平也应与default状态保持一致,然电流最小。

    3.将所用外设关闭(特别注意有时钟源的外设),同时确定没有clock request。

  • 现 阶段 发现 是板子设计 有问题~~  但是 还是暂未发现    为什么  进入 LPM3  模式后电流无变化。     看来 还是需要慢慢研究,  现在  鄙人这儿 降低电流  最明显的方式 就是  1.   控制外围 芯片 的使能

                  2. 控制  没有用的 管脚输出寄存器为低,并将方向改为 输入。

    是不是 还有其他降低功耗需要注意的地方,还需继续深入学习,最后 感谢各位 的答复。