msp430 是否有一个厂家分配的唯一标识ID? 最近做一款遥控器产品,需要对遥控器进行区分,msp430是否有厂家分配的唯一标识ID? 如果有,怎样读取其ID?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
msp430 是否有一个厂家分配的唯一标识ID? 最近做一款遥控器产品,需要对遥控器进行区分,msp430是否有厂家分配的唯一标识ID? 如果有,怎样读取其ID?
在MSP430芯片flash中有chip ID,用户也可以自己创建一个序列号,并保存在flash中。 MSP-GANG430 programmer 就可以生成序列号。
芯片ID的地址请看这个文档-----2.9.1 Chip Identification and BSL Version: http://www.ti.com/lit/ug/slau319g/slau319g.pdf
你好,
是的,如果你去写information A肯定会有影响,所以你ID的信息可以写到information C,或者D。
这样就没有影响了。
希望我的答案可以帮到你。
你好,我也需要使用这款单片机的唯一ID,请问你最后怎么解决的?
所以MSP430g2553真的没有ID吗? @TI
真的没有唯一ID,你可以选择写在数据存储器中或者程序存储区也可以,FET-430编译器支持烧录SN,可以烧程序时写入唯一ID