This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
请问用launchpad板载仿真器可以仿真G2755么,2755有test引脚,我的launchpad是G2553和G2452这个型号的。
launchpad 板载仿真器支持G2755,楼主请把launchpad上面的MCU拿下来,不能同时仿真两颗ic
这个我拿下来了,也不行,我的接线是
G2755 ------------------------------------启动板
DVCC,AVCC(2,16),-------------VCC(1)
DVSS,AVSS(4,15)--------------------GND(20)
测试(1)---------------------------------测试(25)
RST(7)---------------------------------RST(24)
TXD(25)--------------------------------TXD(4)
RXD(26)-----------------------------RXD(3)
第一片以为烧掉了才不行,但是焊了第二片还是不行,是不是launchpad上面的复位电路有哪里要改啊?
拿下来试过还是不行
我的接线
G2755 ---------------------------------------启动板
DVCC,AVCC ------------------------------ VCC
DVSS,AVSS -------------------------------- GND
测试-------------------------------------------测试
RXD --------------------------------------------- RXD
TXD ----------------------------------------------TXD
RST ---------------------------------------------RST
IAR显示是这几种:
显示第一片以为焊坏了,重新做了一次,第二片还是一样的问题,不知道是什么原因,是launchpad复位电路要改么?
Hi ruiwang,
看你的硬件连接图,感觉你对我们的MSP430的SBW烧写方式理解有些不正确。 首先你连的管脚应该是TEST和RESET两个SBW的管脚,其次你需要连接的地方是那一排跳帽上面靠近USB接口那一端的借口。然后在将两块板子的VCC和GND连上,这样的话,你才能实现用我们的lunchpad来调试其他的板子。
谢谢
ken