|
思路:是将该数据段中的值先保存到数组TempArry[SegSize],然后修改指定的TempArry[Addrnum]里的值,再将临时保存在 |
/********************Flash 修改字节********************/
void FlashModifyChar(uint SegX,char AddrNum,char wdata)
{
char i,TempArry[SegSize];
for(i=0;i<SegSize;i++)
{
TempArry[i]=*(uint*)(SegX+i);
}
TempArry[AddrNum]= wdata; //在数组中的某一位置 AddrNum 写入 wdata
FlashErase(SegX);//段擦除
_DINT();
FCTL1=FWKEY+WRT+BLKWRT;//批量写模式
FCTL3=FWKEY;//开锁
for(i=0;i<SegSize;i++)
{
*(uint*)(SegX+i)=TempArry[i];
while((FCTL3&WAIT)==0);//等待字节写完成
}
FCTL1=FWKEY; //写关闭
while(FCTL3&BUSY);//等待块写操作完成
FCTL3=FWKEY+LOCK; //上锁
_EINT();
}
测试代码:
#include "msp430g2452.h"
#include "Flash.h"
#include "BascClock.h"
/****************************************************
g2553 有 4 个数据段,每个数据段有 64bytes,共 256bytes
D:0x1000 -- 0x103F
C:0x1040 -- 0x107F
B:0x1080 -- 0x10BF
A:0x10C0 -- 0x10FF
****************************************************/
void main()
{
char ReadChar;
uint ReadWord;
int p[]={'a','b','c','d'};
WDTCTL=WDTPW+WDTHOLD;//关闭看门狗
BascClockInit();//时钟初始化,MCLK为8MHz DCO时钟,SMCLK为LF,ACLK为XT1 32768Hz
FlashInit();
FlashErase(SegA);
FlashErase(SegB);
FlashErase(SegC);
FlashErase(SegD);
FlashWriteChar(0x01007,0x12); //向地址 01007h 写入 12h
ReadChar=FlashReadChar(0x01007); //读取地址 01007h 的值
FlashWriteWord(0x01008,0x3456); //向地址 01008h 和 01009h 依次写入 56h 和 34h
ReadWord=FlashReadWord(0x01008); //读取从地址 01008h 起的一个字
FlashWriteChar(0x01017,ReadChar); //向地址 01017h 写入 12h
FlashWriteWord(0x01018,ReadWord); //向地址 01018h 和 0109h 依次写入 56h 和34h
FlashBurstWrite(SegC,p); //向 SegC 段从地址 1040h 依次写入 a、 b、 c、d
FlashModifyChar(SegD,10,0x57); //将地址 0112h 和 0113h 内容改为 e 和 f
_BIS_SR(CPUOFF); //关闭 CPU
}
在FlashModifyChar(SegD,10,0x57); 之前INFO内容为:
运行到FlashModifyChar(SegD,10,0x57); 处时对应的INFO内容为: