This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

MSP430的USB CDC例程在Winxp/Win7下安装驱动问题

Other Parts Discussed in Thread: MSP430F5659

您好,我想用msp430f5659的USB的CDC功能实现虚拟串口,然后通过连接PC实现MCU和PC的通信。

我运行了CCS5.4的例程C6_SendDataBackground。

PC能找到USB,但是提示需要安装驱动。

这个驱动应该怎么安装呢。

  • 程序下载好后msp430f5659,就是一个USB设备了,但是电脑端未安装此设备的驱动,驱动的话,你找相关文件夹下.MSP430_CDC.inf,

    在设备管理器里面安装驱动,自定义位置为MSP430_CDC.inf所在位置,

  • 你好,

    你有装USB驱动库软件吗?

    我记得里面是有个驱动提供安装的。

  • 您好,谢谢您的回复。

    当我连接PC后,PC提示安装驱动,

    我使用附件的进行安装,结果PC提示驱动无法安装。

    MSP430_CDC.rar
  • 您好,

    我没有装过USB驱动软件,

    我开发只装了CCS5.4。

    请您告诉我怎么安装USN驱动软件吗,谢谢了。。

  • 用楼上的CDC安装文件解压就是驱动程序了,在设备管理器里面选到该设备更新驱动即可。

    但需要注意的是,有的WIN7版本在安装USB时不成功,检查下C:/WINDOW/SYS32/DRIVER 目录是否有usbser.sys文件,如果没有,上网去根据你的系统(32-bit/64-bit)去下载一个。否则安装驱动也会失败。

  • 您好:

    》在设备管理器里面选到该设备更新驱动即可。

    我用的是WinXP,这个没有安装成功,提示说找不到设备。

    您能提供个可安装的驱动么。