您好,我想用msp430f5659的USB的CDC功能实现虚拟串口,然后通过连接PC实现MCU和PC的通信。
我运行了CCS5.4的例程C6_SendDataBackground。
PC能找到USB,但是提示需要安装驱动。
这个驱动应该怎么安装呢。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好,我想用msp430f5659的USB的CDC功能实现虚拟串口,然后通过连接PC实现MCU和PC的通信。
我运行了CCS5.4的例程C6_SendDataBackground。
PC能找到USB,但是提示需要安装驱动。
这个驱动应该怎么安装呢。
用楼上的CDC安装文件解压就是驱动程序了,在设备管理器里面选到该设备更新驱动即可。
但需要注意的是,有的WIN7版本在安装USB时不成功,检查下C:/WINDOW/SYS32/DRIVER 目录是否有usbser.sys文件,如果没有,上网去根据你的系统(32-bit/64-bit)去下载一个。否则安装驱动也会失败。
您好:
》在设备管理器里面选到该设备更新驱动即可。
我用的是WinXP,这个没有安装成功,提示说找不到设备。
您能提供个可安装的驱动么。