This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

MSP430F5438A 烧毁的问题



MSP430F5438A ,在使用的过程中突然烧毁,通过LDO供电,当时还与电脑的串口、示波器地线相连,还挂着仿真器,但是没有进行程序烧写及仿真,前面几天程序还正常的运行,突然发现电流不对了,然后检查发现单片机的电源和地已经击穿短在一起了,这种情况可能是什么原因造成的呢?谢谢 
手没有碰电路板
  • kevin,

      这个比较难说,很多情况下在实验室里面,在用示波器时,经常出现因为探针的使用不当,导致芯片的VCC 和旁边的GND管家碰在一起短路。

    另外现在你板子上面是电和地短路,你需要确定到底是那部分的电地短了,是MCU还是LDO,亦或是其他的芯片。

    这个需要一步步排除。

    谢谢

  • 确定是MCU损坏,我把电路板上的器件都卸下来单独测量了,只有MCU管脚的电源和地是短在一起的,LDO等器件都是正常的,使用此电路板前经过了超声清洗,板上无残留锡渣,问题发生前示波器只有夹子夹在地上,探针是悬空的没有触碰电路板,也没有人触摸电路板,整个上午都是运行正常的,问题发生时电流增大

  • kevin chen5,

    如果已经确定MSP430 Vcc GND是短接的,那么可能是由于外界原因导致电源和地短接,瞬间电流增大,将MSP430烧毁了,也有可能是与他连接的外部器件忽然灌入或者抽走大电流,导致芯片烧毁,也有可能ESD导致烧毁,烧毁时是否有发热现象?建议你换个芯片,再测试一下,看看是否每次都烧毁,如果每次都烧毁的话,可能某些设计是不合理的,建议系统检查一下,并且在接口等地添加小的串联电阻等增强系统抗干扰能力。