This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
FRAM是TI最新半导体技术在MCU上的应用。
其FRAM与普通的FLASH与SRAM比主要有两个优势:
1、FRAM像FLASH一样数据掉电不易失;
2、FRAM像SRAM一样,可以直接在上面运行程序;
所以FRAM可以身兼FLASH与RAM两职。
在开发FR57XX MCU时可以发现,FR57XX既有FRAM,也有RAM。
细心的朋友会发现在CCS与IAR中,编译器均有默认的数据段代码段堆栈等地址分配,有些在FRAM中,有些在RAM中。
如果想尝试将所有的代码数据均放在FRAM中则需要对编译器的MCU配置文件进行修改。
1、CCS V5的修改方法
CCS的存储器地址映射表是放在.cmd文件中的
打开工程中的.cmd文件,系统默认将.bss(全局静态变量)与.stack(堆栈)放在RAM中
如下所示:
.bss : {} > RAM /* GLOBAL & STATIC VARS */
.stack : {} > RAM (HIGH) /* SOFTWARE SYSTEM STACK */
若需要将其放在FRAM中则可以如下修改配置文件:
.bss : {} > FRAM /* GLOBAL & STATIC VARS */
.stack : {} > FRAM (HIGH) /* SOFTWARE SYSTEM STACK */
2、IAR中的修改方法
IAR的存储器地址映射表是放在.xcl文件中的
打开该文件后,将放在RAM中的段均映射到FRAM中即可。
以FR5739为例:打开lnk430fr5739.xcl
看到RAM的地址区间为// Read/write memory (RAM): 1C00-1FFF
FRAM的地址区间为// Read-only memory (FRAM): C200-FFFF
放在RAM区域内的是:动态数据
-Z(DATA)DATA16_I,DATA16_Z,DATA16_N,TLS16_I,DATA16_HEAP+_DATA16_HEAP_SIZE=1C00-1FFF
-Z(DATA)CODE_I
-Z(DATA)CSTACK+_STACK_SIZE#
将其放到FRAM中去:
-Z(DATA)DATA16_I,DATA16_Z,DATA16_N,TLS16_I,DATA16_HEAP+_DATA16_HEAP_SIZE=C200-FFFF
-Z(DATA)CODE_I
-Z(DATA)CSTACK+_STACK_SIZE#
编译连接后调试可以发现此时动态变量已经在FRAM中。
注意:.xcl在工程中不能修改
其文件位置为:\IAR Systems\Embedded Workbench 6.0 Evaluation\430\config
建议复制一个原始文件改名保存,将lnk430fr5739.xcl剪切到桌面打开-修改-保存,在剪切回config目录下。
IAR .xcl中DATA,CODE等段的定义与说明详见《MSP430 IAR C/C++ Compiler Reference Guide》与
《IAR Linker and Library Tools Reference Guide》
如果上面说的内容有错误或者问题,请大家直接指出,一起讨论并解决。
补充一点,
1. MSP430的整个FRAM存储区域都包含在C200-FF7F(16k)中,无论代码和常量以及全局变量都可以定义在这个范围.
2. 在定义常量时可以和代码区定义在一起,但是如果定义全局变量,最好是进行一个划分。
例如:
-Z(DATA)DATA16_I,DATA16_Z,DATA16_N,TLS16_I,DATA16_HEAP+_DATA16_HEAP_SIZE=F000-FF7F
-Z(CONST)DATA16_C,DATA16_ID,TLS16_ID,DIFUNCT,CHECKSUM=C200-EFFF
-Z(CODE)CSTART,ISR_CODE,CODE_ID=C200- EFFF
-P(CODE)CODE= C200 - EFFF
注意: 红色部分可以根据实际应用进行调整。
这样就给FRAM划出了一个区域作为变量。但这样做也是有缺点的,就是定义了所有的变量到F000-FF7F,1K的SRAM区就用不了.
在实际定义中,可以这样进行个规划。
DATA16_Z : 在定义时初始化为0的变量定义到 FRAM
DATA16_I : 在定义时有初始化的变量定义到 FRAM
DATA16_N : 未在定义时初始化的变量定义到 SRAM
TLS16_I : 定义到SARM
DATA16_HEAP+_DATA16_HEAP_SIZE 定义到SRAM
具体更改如下 :
-Z(DATA)DATA16_I,DATA16_Z= F000-FF7F
-Z(DATA)DATA16_N,TLS16_I,DATA16_HEAP+_DATA16_HEAP_SIZE = 1C00-1FFF
在实际软件编程的时候注意一下几点:
1. 需要用作查找表的大数组定义时给出初始值
例如: unsigned char buf[100] = {0};
2. 全局变量和静态变量定义时赋值
例如: int g_flag = 0;
3. 局部非静态边量定义时不赋值,这样编译器会自动分配RAM的空间使用.
例如: int m_dat;
用户可以根据实际应用情况合理地规划FRAM和RAM,尽量让需要频繁更改又需要掉电保存的变量定义到FRAM,
只是作为临时变量的定义到SRAM中。
dirtwillfly,
非常感谢你的分享!非常有用,很多使用FRAM MSP430的客户均是因为FRAM可以动态分配为Data空间而选择MSP430FR的。
我也再补充一些材料。
附件是WIKI上提供的相关MSP430FR5739 FRAM的培训文档,具体介绍和实验例程可以从下列链接下载。
http://processors.wiki.ti.com/index.php/MSP430_FR57xx_Training_Workshop