Part Number: MSP430FR2433
Other Parts Discussed in Thread: BQ34Z100,
msp430fr2433在读取bq34z100的数据是一直卡在中断无法跳出怎么解决
代码
#include <msp430fr2433.h>
#include <stdint.h>
#define DEVICE_ADDR 0x55 //BQ34Z100芯片的地址
#define SDA_PIN BIT7 // 设定SDA数据线使用P1.7引脚
#define SCL_PIN BIT6 // 设定SCL时钟线使用P1.6引脚
//函数声明
void i2c_write(uint8_t reg_addr, uint8_t data);
void i2c_read(uint8_t reg_addr, uint8_t *rx, uint8_t bytes);
uint16_t soc, soh, cc, rm;
int main(void)
{
WDTCTL = WDTPW + WDTHOLD; //关闭看门狗,否则会重置CPU
// 配置 P1.6 和 P1.7 引脚为 I2C 功能模式
P1SEL0 |= SCL_PIN | SDA_PIN;
P1SEL1 &= ~(SDA_PIN | SCL_PIN);
UCB0CTL1 |= UCSWRST; //使能软件复位
UCB0CTL0 = UCMST + UCMODE_3 + UCSYNC; //I2C主机模式,同步通讯模式
UCB0CTL1 = UCSSEL_2 + UCSWRST; //选择SMCLK,保持软件复位
UCB0BR0 = 12; //fSCL = SMCLK/12 = ~100kHz
UCB0BR1 = 0;
UCB0I2CSA = DEVICE_ADDR; //BQ34Z100芯片的地址
UCB0CTL1 &= ~UCSWRST; //清除软件复位,恢复操作
//读取SOC
i2c_read(0x02, (uint8_t *)&soc, 2);
//读取SOH
i2c_read(0x2e, (uint8_t *)&soh, 2);
//读取CC
i2c_read(0x2c, (uint8_t *)&cc, 2);
//读取RM
i2c_read(0x04, (uint8_t *)&rm, 2);
return 0;
}
//写寄存器函数
void i2c_write(uint8_t reg_addr, uint8_t data)
{
uint8_t tx_data[2];
tx_data[0] = reg_addr;
tx_data[1] = data;
UCB0CTL1 |= UCTR + UCTXSTT; //发送起始字节并设置为写模式
while(!(UCB0IFG & UCTXIFG));
UCB0TXBUF = tx_data[0]; //设置寄存器地址
while(!(UCB0IFG & UCTXIFG));
UCB0TXBUF = tx_data[1]; //发送数据
while(UCB0STAT & UCBBUSY); //等待传输完成
}
//读寄存器函数
void i2c_read(uint8_t reg_addr, uint8_t *rx, uint8_t bytes)
{
UCB0CTL1 |= UCTR + UCTXSTT;
while(!(UCB0IFG & UCTXIFG));
UCB0TXBUF = reg_addr; //设置要读取的寄存器地址
//重新发起START信号并准备接收数据
UCB0CTL1 &= ~UCTR;
UCB0CTL1 |= UCTXSTT;
while(!(UCB0IFG &=~ UCRXIFG));
uint8_t *data = rx;
int i;
for (i = 0; i < bytes-1; i++)
{
data[i] = UCB0RXBUF;
UCB0CTL1 |= UCTXACK;
while(!(UCB0IFG &=~UCRXIFG)); //等待接收到一个字节
}
//判断是否还需要发送ACK进行读取(根据从设备返回的ACK)
if (bytes > 1) {
data[i] = UCB0RXBUF;
UCB0CTL1
|= UCTXSTP; //发送停止位标志
} else {
UCB0CTL1
|= UCTXSTP + UCTXNACK; //只有一个字节则无需再次发送 ACK
}
}