最近,准备把工作尽量都转移到linux系统上。今天在我的debian7.6系统上安装了CCS6,过程如下。
操作系统:debian7.6 (32bit)
CCS:CCS6.0.1.00040_linux.tar.gz
首先从TI官网下载CCS6.0.1.00040_linux.tar.gz,链接:http://www.ti.com.cn/tool/cn/ccstudio
然后解压缩:
tar -zxvf CCS6.0.1.00040_linux.tar.gz
给bin文件增加执行权限:
sudo chmod +x ccs_setup_6.0.1.00040.bin
新建一个安装目录:
mkdir ~/ti
下面进行安装:
./ccs_setup_6.0.1.00040.bin
出来了安装界面:
选择Iaccept the terms of the licenseagreement,点Next。进入一个多选页面,你可以选择自己需要的mcu系列进行安装。
选好之后,点Next。进入仿真器选择页面,这里一般按默认的就行。
继续点Next。进入AppCenter的插件选择页面。
可以在这个页面选择MSP430Ware和GUIComposer。在这里选的插件会在第一次打开CCS6的时候提示你是否下载。然后点完成,进入安装。
安装完会显示如下:
点Finish完成安装。
因为我们在开始安装的时候,没使用root权限,这样安装完驱动程序等还不能正确运行,需要进入<Install-Folder>/ccsv6/install_scripts目录,<Install-Folder>是你的安装目录,我的是~/ti。在这个目录下有一个install_drivers.sh文件,现在以root的权限执行这个文件:
sudo ./install_drivers.sh
执行完毕就可以进入<Install-Folder>/ccsv6/eclipse目录,执行ccstudio就可以了。
为了使用方便,可以给ccstudio建立一个快捷方式在桌面。
这样。我们的CCS6就在debian7.6上安装完毕了。第一次打开CCS6的时候,会提示你是否下载前面选择的插件。
by 灰小子 2014.11.15