This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
我使用的编译器是CCS,版本是 Version: 5.4.0.00048 ,使用的MCU是MSP430F6723,配置如下图
使用CCS编译时,如下如
使用的MSP430F6723资源如下所示
疑问:msp430F6723的RAM空间是4Kb,为什么编译器显示已经使用了7398byte,将近7K的RAM了,还没有报错。
但是设备运行时,变量总会有莫名其妙的改变,是否与此有关。
紫电2000,
紫电2000 说:我在程序中大量的使用了const data,这些变量是不占用RAM区吗,只是存放在flash中?
是的,const data只占用Flash,不占RAM,你可以在debug下看const data对应变量名所在的memory地址,对照datasheet中memory map分布看一下,是放在Flash中的。
从你提供的截图看,你的RAM只占用了0x765Byte = 1893Bytes , Flash占用了0xbf80bytes = 49024Bytes。
你查看一下MSP430F6723对应的cmd文件,Flash应该是分为两部分的, Flash , Flash2,共有64KB, 另外你也可以看到Const是放在Flash中的,见下面标红。
Stack虽然看起来没有超,因为还有0x55,但是也不能完全肯定,因为不知程序哪里占用最多。建议你再增大一下堆栈吧。
MEMORY
{
SFR : origin = 0x0000, length = 0x0010
PERIPHERALS_8BIT : origin = 0x0010, length = 0x00F0
PERIPHERALS_16BIT : origin = 0x0100, length = 0x0100
RAM : origin = 0x1C00, length = 0x1000
INFOA : origin = 0x1980, length = 0x0080
INFOB : origin = 0x1900, length = 0x0080
INFOC : origin = 0x1880, length = 0x0080
INFOD : origin = 0x1800, length = 0x0080
FLASH : origin = 0x4000, length = 0xBF80
FLASH2 : origin = 0x10000,length = 0x4000
INT00 : origin = 0xFF80, length = 0x0002
INT01 : origin = 0xFF82, length = 0x0002
INT02 : origin = 0xFF84, length = 0x0002
INT03 : origin = 0xFF86, length = 0x0002
INT04 : origin = 0xFF88, length = 0x0002
INT05 : origin = 0xFF8A, length = 0x0002
INT06 : origin = 0xFF8C, length = 0x0002
INT07 : origin = 0xFF8E, length = 0x0002
INT08 : origin = 0xFF90, length = 0x0002
INT09 : origin = 0xFF92, length = 0x0002
INT10 : origin = 0xFF94, length = 0x0002
INT11 : origin = 0xFF96, length = 0x0002
INT12 : origin = 0xFF98, length = 0x0002
INT13 : origin = 0xFF9A, length = 0x0002
INT14 : origin = 0xFF9C, length = 0x0002
INT15 : origin = 0xFF9E, length = 0x0002
INT16 : origin = 0xFFA0, length = 0x0002
INT17 : origin = 0xFFA2, length = 0x0002
INT18 : origin = 0xFFA4, length = 0x0002
INT19 : origin = 0xFFA6, length = 0x0002
INT20 : origin = 0xFFA8, length = 0x0002
INT21 : origin = 0xFFAA, length = 0x0002
INT22 : origin = 0xFFAC, length = 0x0002
INT23 : origin = 0xFFAE, length = 0x0002
INT24 : origin = 0xFFB0, length = 0x0002
INT25 : origin = 0xFFB2, length = 0x0002
INT26 : origin = 0xFFB4, length = 0x0002
INT27 : origin = 0xFFB6, length = 0x0002
INT28 : origin = 0xFFB8, length = 0x0002
INT29 : origin = 0xFFBA, length = 0x0002
INT30 : origin = 0xFFBC, length = 0x0002
INT31 : origin = 0xFFBE, length = 0x0002
INT32 : origin = 0xFFC0, length = 0x0002
INT33 : origin = 0xFFC2, length = 0x0002
INT34 : origin = 0xFFC4, length = 0x0002
INT35 : origin = 0xFFC6, length = 0x0002
INT36 : origin = 0xFFC8, length = 0x0002
INT37 : origin = 0xFFCA, length = 0x0002
INT38 : origin = 0xFFCC, length = 0x0002
INT39 : origin = 0xFFCE, length = 0x0002
INT40 : origin = 0xFFD0, length = 0x0002
INT41 : origin = 0xFFD2, length = 0x0002
INT42 : origin = 0xFFD4, length = 0x0002
INT43 : origin = 0xFFD6, length = 0x0002
INT44 : origin = 0xFFD8, length = 0x0002
INT45 : origin = 0xFFDA, length = 0x0002
INT46 : origin = 0xFFDC, length = 0x0002
INT47 : origin = 0xFFDE, length = 0x0002
INT48 : origin = 0xFFE0, length = 0x0002
INT49 : origin = 0xFFE2, length = 0x0002
INT50 : origin = 0xFFE4, length = 0x0002
INT51 : origin = 0xFFE6, length = 0x0002
INT52 : origin = 0xFFE8, length = 0x0002
INT53 : origin = 0xFFEA, length = 0x0002
INT54 : origin = 0xFFEC, length = 0x0002
INT55 : origin = 0xFFEE, length = 0x0002
INT56 : origin = 0xFFF0, length = 0x0002
INT57 : origin = 0xFFF2, length = 0x0002
INT58 : origin = 0xFFF4, length = 0x0002
INT59 : origin = 0xFFF6, length = 0x0002
INT60 : origin = 0xFFF8, length = 0x0002
INT61 : origin = 0xFFFA, length = 0x0002
INT62 : origin = 0xFFFC, length = 0x0002
RESET : origin = 0xFFFE, length = 0x0002
}
/****************************************************************************/
/* SPECIFY THE SECTIONS ALLOCATION INTO MEMORY */
/****************************************************************************/
SECTIONS
{
.bss : {} > RAM /* GLOBAL & STATIC VARS */
.data : {} > RAM /* GLOBAL & STATIC VARS */
.sysmem : {} > RAM /* DYNAMIC MEMORY ALLOCATION AREA */
.stack : {} > RAM (HIGH) /* SOFTWARE SYSTEM STACK */
.text : {}>> FLASH2 | FLASH /* CODE */
.text:_isr : {} > FLASH /* ISR CODE SPACE */
.cinit : {} > FLASH /* INITIALIZATION TABLES */
.const : {} > FLASH | FLASH2 /* CONSTANT DATA */
.cio : {} > RAM /* C I/O BUFFER */
.pinit : {} > FLASH /* C++ CONSTRUCTOR TABLES */
.init_array : {} > FLASH /* C++ CONSTRUCTOR TABLES */
.mspabi.exidx : {} > FLASH /* C++ CONSTRUCTOR TABLES */
.mspabi.extab : {} > FLASH /* C++ CONSTRUCTOR TABLES */
.infoA : {} > INFOA /* MSP430 INFO FLASH MEMORY SEGMENTS */
.infoB : {} > INFOB
.infoC : {} > INFOC
.infoD : {} > INFOD
/* MSP430 INTERRUPT VECTORS */
.int00 : {} > INT00
.int01 : {} > INT01
.int02 : {} > INT02
.int03 : {} > INT03
.int04 : {} > INT04
.int05 : {} > INT05
.int06 : {} > INT06
.int07 : {} > INT07
.int08 : {} > INT08
.int09 : {} > INT09
.int10 : {} > INT10
.int11 : {} > INT11
.int12 : {} > INT12
.int13 : {} > INT13
.int14 : {} > INT14
.int15 : {} > INT15
.int16 : {} > INT16
.int17 : {} > INT17
.int18 : {} > INT18
.int19 : {} > INT19
.int20 : {} > INT20
.int21 : {} > INT21
.int22 : {} > INT22
.int23 : {} > INT23
.int24 : {} > INT24
.int25 : {} > INT25
.int26 : {} > INT26
.int27 : {} > INT27
.int28 : {} > INT28
.int29 : {} > INT29
.int30 : {} > INT30
.int31 : {} > INT31
.int32 : {} > INT32
.int33 : {} > INT33
.int34 : {} > INT34
.int35 : {} > INT35
.int36 : {} > INT36
.int37 : {} > INT37
.int38 : {} > INT38
.int39 : {} > INT39
RTC : { * ( .int40 ) } > INT40 type = VECT_INIT
LCD_C : { * ( .int41 ) } > INT41 type = VECT_INIT
TIMER3_A1 : { * ( .int42 ) } > INT42 type = VECT_INIT
TIMER3_A0 : { * ( .int43 ) } > INT43 type = VECT_INIT
PORT2 : { * ( .int44 ) } > INT44 type = VECT_INIT
TIMER2_A1 : { * ( .int45 ) } > INT45 type = VECT_INIT
TIMER2_A0 : { * ( .int46 ) } > INT46 type = VECT_INIT
PORT1 : { * ( .int47 ) } > INT47 type = VECT_INIT
TIMER1_A1 : { * ( .int48 ) } > INT48 type = VECT_INIT
TIMER1_A0 : { * ( .int49 ) } > INT49 type = VECT_INIT
DMA : { * ( .int50 ) } > INT50 type = VECT_INIT
AUX : { * ( .int51 ) } > INT51 type = VECT_INIT
USCI_A2 : { * ( .int52 ) } > INT52 type = VECT_INIT
USCI_A1 : { * ( .int53 ) } > INT53 type = VECT_INIT
TIMER0_A1 : { * ( .int54 ) } > INT54 type = VECT_INIT
TIMER0_A0 : { * ( .int55 ) } > INT55 type = VECT_INIT
SD24B : { * ( .int56 ) } > INT56 type = VECT_INIT
ADC10 : { * ( .int57 ) } > INT57 type = VECT_INIT
USCI_B0 : { * ( .int58 ) } > INT58 type = VECT_INIT
USCI_A0 : { * ( .int59 ) } > INT59 type = VECT_INIT
WDT : { * ( .int60 ) } > INT60 type = VECT_INIT
UNMI : { * ( .int61 ) } > INT61 type = VECT_INIT
SYSNMI : { * ( .int62 ) } > INT62 type = VECT_INIT
.reset : {} > RESET /* MSP430 RESET VECTOR */
}
/****************************************************************************/
/* INCLUDE PERIPHERALS MEMORY MAP */
/****************************************************************************/
-l msp430f6723.cmd
你好,我也遇到了类似于楼主遇到的问题,还请指导一下!
我使用的MCU是MSP430F5529,MSP430F5529的flash大小共计128KB。
=========================================================
lnk_msp430f5529.cmd 部分内容如下:
INFOC : origin = 0x1880, length = 0x0080
INFOD : origin = 0x1800, length = 0x0080
FLASH : origin = 0x4400, length = 0xBB80
FLASH2 : origin = 0x10000, length = 0x14400
INT00 : origin = 0xFF80, length = 0x0002
INT01 : origin = 0xFF82, length = 0x0002
-----------------------------------------------------------------
project的设置如下:
1. -vmspx
2. --abi=eabi
3. --code_model=large
4. --data_model=large
5. heap_size = 320
6. stack_size = 320
7. CCS_v5.5.0
问题描述:
1. 当代码容量低于48KB,也就是说未用到文件lnk_msp430f5529.cmd中提到的FLASH2时,程序编译,连接,下载都可以。
2. 当代码容量超过48KB,也就是开始使用FLASH2时,程序编译连接失败,如下图:
此时的.map文件部分内容如下,详情见附件。
请问,这种问题有什么解决方案?为什么我启用了FLASH2依然报错?
Bilk Hellc,
你的问题和楼主的问题看起来是不同的,主要在于你的第二个error, 你的map中明确指明 .cinit failed to allocate,你具体点开error 2看看你的.cinit允许arrange是多少吧。
.cinit: Tablesfor explicitlyinitialized global and staticvariables.
建议你直接参考一下CCS直接例程: MSP-EXP430F5529 User Experience, 其占用空间应该比你的例程多。
Lina Lian:
谢谢,根据你指导,我的问题已经解决了。
我使用了一个最稳妥的办法:
.text : {}>> FLASH | FLASH2 /* CODE */ .text:_isr : {} > FLASH /* ISR CODE SPACE */ #ifdef __LARGE_DATA_MODEL__ .cinit : {} > FLASH | FLASH2 /* INITIALIZATION TABLES */ .const : {} > FLASH | FLASH2 /* CONSTANT DATA */ #else .cinit : {} > FLASH | FLASH2 /* INITIALIZATION TABLES */ .const : {} > FLASH | FLASH2 /* CONSTANT DATA */ #endif .cio : {} > RAM /* C I/O BUFFER */