This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

msp430f2619 配置PWM波形问题

Other Parts Discussed in Thread: MSP430F2619

msp430f2619有Timer_A3,Timer_b7两个时钟源,利用GPIO的第二功能,将P2.7输出20kHz的PWM波,P4.1输出10kHz的PWM波,P4.2,P4.3输出100kHz相位相反的PWM,怎么实现?,必须使用timer的中断功能吗?

  • MSP430F2619有两个定时器模块,直接用定时器的比较功能实现两个PWM是没有问题的。

    看楼主的需求,是要是实现三个PWM,没试过能不能行。

  • P2.7 是由 TA0 控制, 如果不使用中斷, 只能產生 50% 的 PWM. (使用 P1.2, P1.3, P1.5, P1.6, P2.3, P2.4 時, 沒有這個限制.)

    P4.1, P4.2, P4.3 是由 TB1, TB2,TB3 控制.  同一個 Timer 如果不使用中斷, 只能產生相同頻率的 PWM.

  • 那,能让timer_a的比较的TA1触发中断,TA0输出PWM可以吗?在中断服务程序里面令P3.0的电平翻转?  我现在程序感觉没法触发中断,请各位帮我分析一下,哪里出了问题?

    void main(void) {   int iq0=0;   WDTCTL = WDTPW + WDTHOLD;                 // Stop Watchdog Timer   BCSCTL1 &= ~XT2OFF;        //ACLK为XT1,开启XT2震荡  do      {           IFG1 &= ~OFIFG;                  //清除振荡器失效标志       

        for (iq0=0xFF; iq0>0; iq0--);    //延时,等待XT2起振      }     

          while ((IFG1 & OFIFG)!= 0);     //判断XT2是否起振  

    BCSCTL2=SELM_2+SELS+DIVS_0+DIVM_0;               //选择MCLK、SMCLK为XT2 ,SMCLK 8分频  

     BCSCTL3=XCAP_1+LFXT1S_0+XT2S_2;    //XT1工作在32.768KHz的低频模式下,内部电容为6PF,XT2的频率为2-16MHZ

      P3DIR |= 0xff;   P3SEL=0x00;   P5DIR |= 0x78;                            // P5.6,5,4,3 outputs  

     P5SEL |= 0x70;                           // P5.6,5,4 options   P1DIR |= 0x0C;                            // P1.2 and P1.3 output  

     P1SEL |= 0x0C;                            // P1.2 and P1.3 TA1/2 options

       P2DIR|=0x80;                              // P2.7 output

       P2SEL=0x80;                               // P2.7 TA1/2 options  output=20khz,50%   P4DIR|=0x46;                             //P4.1 and P4.6 output   P4SEL=0x46;                             //P4.1TB1 and P4.6 TB7 options   

       CCR0 =124;                               // PWM Period/2             

     CCTL0=OUTMOD_4 +CCIE;                           //CCR0 toggle        

     TACTL = TASSEL_2 + MC_3+ID_0;                  // SMCLK, mode up/dowm  

    while (1)                                 // 10 MCLK cycle loop  

     {     P5OUT |= 0x08;                          // P5.3 = 1     P5OUT &= ~0x08;                         // P5.3 = 0   } }

     #pragma vector=TIMERA0_VECTOR __interrupt

    void Timer_A (void)

     {   P3OUT= 0x00;                        // Toggle P3.0 }